This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:节能问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558881/tlv61070a-power-saving-issues

器件型号:TLV61070A


工具/软件:

尊敬的论坛:

我们将 TLV61070A 用作升压控制器、通过一组 2 节 AA 电池为 LED 供电。

控制器设置为输出额定电压 3,95V、LED 阵列最大消耗 168mA

LED 由小型控制器控制、因此它们在启动阶段以一定的延迟打开、以防止在芯片输出上产生额外的负载。

在我们的设计阶段、在断电期间 (EN、引脚 3 小于 1µA)、一切都按预期运行。

n`t 设备几周后、即使没有操作 LED 指示灯、一些电池电量也会非常快地耗尽。

断电情况下的功耗测量值出人意料地高。 在我们 350 个测试设备中、超过 1/3 的测试设备观察到了从~μ A 1mA 到 16mA 的消耗。

我们剥离了电路板上的所有东西 、只留下 TLV61070A、但仍然消耗大量能源、因此我们非常确定它是由 TLV61070A 引起的。

我们使用示波器测量了 SW 引脚、但在这里看不到任何操作以及输出引脚 Vout、在这里也没有观察到输出电压。 EN 通过 100k 电阻器上拉至 GND。

转换器在不运行时消耗此类电流的原因可能是什么?

这是转换器的原理图:

在此处为布局:

感谢您的帮助!

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    您是指当 TLV61070A 处于开路负载时、流入 VIN 引脚的输入电流为 1~16mA? 确切值是多少?

    您能否分享 SW、电感器电流、Vout 波形? 比如输出电容器放置不当、 请参阅本指南。  

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    感谢您的快速答复。

    我查看了数据表布局 示例、并了解了如何改善输出电容器。

    同时、我发现输入电容器损坏的问题。 案例可以关闭。