Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A
工具/软件:
尊敬的论坛:
我们将 TLV61070A 用作升压控制器、通过一组 2 节 AA 电池为 LED 供电。
控制器设置为输出额定电压 3,95V、LED 阵列最大消耗 168mA
LED 由小型控制器控制、因此它们在启动阶段以一定的延迟打开、以防止在芯片输出上产生额外的负载。
在我们的设计阶段、在断电期间 (EN、引脚 3 小于 1µA)、一切都按预期运行。
n`t 设备几周后、即使没有操作 LED 指示灯、一些电池电量也会非常快地耗尽。
断电情况下的功耗测量值出人意料地高。 在我们 350 个测试设备中、超过 1/3 的测试设备观察到了从~μ A 1mA 到 16mA 的消耗。
我们剥离了电路板上的所有东西 、只留下 TLV61070A、但仍然消耗大量能源、因此我们非常确定它是由 TLV61070A 引起的。
我们使用示波器测量了 SW 引脚、但在这里看不到任何操作以及输出引脚 Vout、在这里也没有观察到输出电压。 EN 通过 100k 电阻器上拉至 GND。
转换器在不运行时消耗此类电流的原因可能是什么?
这是转换器的原理图:

在此处为布局:

感谢您的帮助!
Stefan