This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860EVM, LP5864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1554814/lp5860evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:LP5860EVM
主题: LP5864 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

此请求不适用于  LP5860EVM  但适用于   LP5864EVM  (LED 照明开发工具 LP5864 4 x 18 LED 矩阵驱动器调光评估模块)

LP5864EVM  最近作为新的 T.I 产品添加到我们的产品组合中、但我们缺少该产品的 CE/EU 符合性声明。 由于一些奇怪的原因,我们也找不到它在 T.I 的网站。

您能提供吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    实际上、LP5864EVM 尚未正式进行 RTM。 我不确定您是如何得到 LP5864EVM 的。

    是否有指向 LP5864EVM 产品页面的链接?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix Wang 

    很抱歉、我没有完全理解您的回答。 您说的是这样 LP5864EVM  不是有效的 PN?

    我们有 LP5864EVM  请参阅下面的链接。

    https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Texas-Instruments/LP5864EVM?qs=HMhDvBYWqvPG2O33PzcHuw%3D%3D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    很抱歉混淆。

    对于 LP5864EVM、我们尚未 完成 发布 流程。 目前该 EVM 板尚未上市。 并且现在无法提供 EU DOC 文件。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix Wang 
    好的、我理解。 您能否澄清一点:这是否意味着在合规流程完成之前不会销售任何产品?... 或者、T.I 是否可以销售商品  LP5864EVM  在 CE 合规性未完成时向 Mouser 发送信息?

    另外、您还有预计完成时间吗?

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    在 回答您的问题之前、我需要咨询我们的相应团队。

    至于完成时间、我还需要与团队核实。

    得到结果后、我会告诉您。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix Wang 

    当然、我让您与相关团队核实、并等待您的回复。

    感谢您的支持。 我非常感谢。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    当然、感谢您的理解。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix Wang 

    您对此有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我已通过电子邮件将其发送给您。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Felix ,谢谢你,收到。
    这将关闭请求。 再次感谢您的帮助。

    Chris