This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:回流后引线上的颜色变化

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558673/lm2596-color-change-on-leads-after-reflow

零件号:LM2596


工具/软件:

您好、亲爱的工程师!

在组装我们的产品时、我们注意到 LM2596SX-ADJ/NOPB 元件在回流焊后表现出暗色。

请参阅所附图像中的详细信息。 这是正常的吗?

您能帮助分析原因吗? 此外、您能否提供有关该产品焊接和回流焊的正确使用说明?

非常感谢!

   

此致

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将与相关团队核实、并尽快告知您。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是一款采用亚光锡引线框的 MSL3 器件(对湿度的敏感性)。 可能没有遵循存储条件和正确的回流焊曲线。

    变色可能是氧化锡。  我希望这份说明能帮助您 。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    非常感谢您的答复。

    这些器件采用 OFS 包装、从包装中取出时没有氧化物、甚至在焊接时也没有问题。 回流后颜色会发生变化。

    您是否有正确的回流焊曲线? 如果是、我们将要求我们的工程师遵循该流程并重试。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我一些时间,我会很快回来给你。

    谢谢

    Pramanik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下应用手册中的图 3 包含该配置文件。

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    谢谢、

    Pramik Patel