This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:LM5143 输出电流、MOS 功率耗散和热设计

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1552672/lm5143-lm5143-output-current-mos-power-dissipation-and-thermal-design

器件型号:LM5143


工具/软件:

您好、

我们使用 LM5143 进行充电器连接至 Battery.My 应用、如下所示:

32V 输入、18V 至 25V 输出、单路输出、两相同步降压、我们希望输出 11A 的电流。

1 — 这可以实现吗?

2 — 如何计算功率耗散,有任何说明吗?

3 — 如何进行热设计?

我们的原理图如下所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yan

    进行详细审查时、您能分享一下您的设计完整的快速入门吗?

    您可以在产品页面上找到快速入门。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “快速入门“您的意思是:

    谢谢你

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的

    您可以点击此处下载最新版本-LM5143DESIGN-CALC计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、我将使用此工具。

    您能给我发送有关 降压控制器耗散的应用手册吗?

    谢谢你

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yan

    查看本应用手册 — 一种精确计算同步降压转换器效率的方法。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本应用手册中、LS MOSFET 可以实现 ZCS。

    我认为在 CCM 模式下、无法实现 ZCS。这是正确的吗?

    所以,描述是错误的?

    谢谢你

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是对的、这只能在 DCM 中发生。 在 CCM 中、您应考虑 LS FET 中的关断损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了 11A 负载的温升、电感器表面约为 100℃。

    我想降低开关频率以降低温升。芯片可以接受的最低开关频率是多少?

    谢谢你

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yan

    100kHz 是该器件的最低工作频率。

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议在此频率下工作吗?如果是、应考虑哪些设计注意事项?

    此致

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yan

    是、100kHz 频率处于建议的工作条件下。 您需要修改功率级滤波器设计和补偿网络、以确保控制输出电压和电感纹波、并且系统稳定。 我建议使用 QuickStart 来达到这一目的。  

    LM5143DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare