This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:内部 LDO 问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1556141/lm5149-internal-ldo-issue

器件型号:LM5149


工具/软件:

您好、

我们已经使用 LM5149 开发了两个电路板。

第一个是设计用于测试微控制器 (UC) 的开发板。 该器件具有良好的稳压性能、成功调节 12V (100W)、输入电压范围为 22-36V。

但是、在将该电路集成到整个电路板上时、我们遇到了一些问题。

UC 不再切换、无法维持 12V 输出。 此外、我们还观察到 VCC(引脚 9)稳定在 1.25V、而 CBOOT(引脚 15)保持稳定在 0.8V。

我们无法确定这些问题的原因。

随附该部分的原理图。

感谢您的帮助。

此致、

Francesco

.e2e.ti.com/.../LM5149_2D00_Issue.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    继续完成此设计的快速入门计算器、因为它将提供有关稳定性的关键信息。 12V 输出端无需使用那些 50V 大型电解电容器(最好使用 100 μ F/16V 聚合物和一些 22uF/25V 陶瓷电容器)。

    就 VCC 很低(可能对电流有限制)而言、您可以检查流入 VIN 引脚的电流吗(遗憾的是,您似乎没有使用串联电阻来测量其压降)。 此外、VIN 上没有局部电容。 另一种选择是断开 AEF 电源、看看这样是否允许 VCC 出现。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的答复。

    我们已经完成了此设计的计算器工作表、正如我之前提到的、第一个原型运行良好、没有任何问题。

    我们移除了 AEF 电阻器、从而成功实现了 VCC 上的 5V 电压。 但是、我们遇到了另一个问题。

    当我们为电路提供 36V 输入和 3 Ω 负载时、我们注意到 VCC 仅达到 150mV、输出电压为 0V。

    我们正在努力了解为什么微控制器无法调节该电压。

    感谢您的帮助。

    此致、

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否通过测量流入 VIN 引脚或 VCC 本身的电流来检查 VCC 上的负载? 您是否在 VCC 正常的轻负载下在 PFM 下运行、然后在栅极驱动损耗将根据完整 Fsw 增加时转换到 CCM?

    PS:它只是一个“PWM 控制器“、而不是一个微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

    感谢您的答复和澄清。

    我们已更换控制器、该控制器解决了初始问题。 但是、我们遇到了另一个问题。

    直流/直流转换器可有效运行、输出电流 (Iout) 最高为 6A。 超过此点后、当我们尝试增加电阻负载吸收的功率(通过降低负载电阻)时、输出电压开始下降。

    在测量用于电流反馈的分流电阻器 (4mΩ) 两端的电压 (Iout = 6A 且 Vout < 12V) 时、我们观察到电压差至少为 60mV。 这表明转换器正在进入电流限制保护模式。

    我附上了一张说明此行为的图像:

    • Ch1:补偿
    • Ch2:Iout
    • CH3:Vout
    • CH4:ISNS+

    鉴于直流/直流转换器旨在提供 10A 的最大输出电流、目前仍不清楚为什么它仅在 6A 时触发电流限制。

    感谢您的支持

    Francesco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在电流检测上添加 RC 滤波器、因为您可能会拾取一些噪声。