This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:外部偏置 VCCX 序列

Guru**** 2537860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559005/lm5148-external-bias-vccx-sequence

器件型号:LM5148


工具/软件:

团队、

外部偏置 VCCX 有任何序列要求吗? 如果在输出电压就绪后提供 5V 电源、是否可以自动切换? 谢谢!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果在 VOUT 处于稳压状态后施加 5V 外部电源、则没有问题。 主要问题是施加 VIN 之前出现的外部辅助电源、因为从 VCC 到 VIN 有一个可以导通的二极管路径。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    谢谢! 我看到数据表中的说明。 “如果将外部电源连接到 VCCX 来为 LM5148 供电、则 VIN 必须在所有条件下大于外部偏置电压、以免对控制器造成损坏。“

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Sam。