This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51052B:充电器 IC 建议

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51052B, BQ25170, BQ51013B, BQ51013B-Q1, BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557638/bq51052b-charger-ics-recommendations

器件型号:BQ51052B
主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1、BQ51013B-Q1BQ51013B、BQ25170BQ500212BQ500212A

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找支持以下条件的有线和无线充电器 IC 解决方案。

 -电池 3.7V。 锂离子电池。  1400mA H

 - USB 5V 充电电源输入

请在 TI 的有线和无线充电 IC 中推荐合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    BQ51052B 是一款 4.40V 无线电源充电器。  此装置可用、可以为电池充电。

    另一种选择是使用 BQ51013B 无线电源和 BQ25170 电池充电器。  如果同时使用有线和无线充电、这种方法具有优势。  充电的电源可以在两个输入之间轻松切换。  与 此处的 BQ51013B-Q1 + BQ25171-Q1 应用手册类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    问题 1: BQ51052B 是比 BQ51031B 更高的无线充电器。 您是否还能推荐可与此产品配合使用的有线充电器解决方案?

        在上述应用手册中、可以将 BQ51013B-Q1 替换为 BQ51052B 吗?

    问题 2:  您是否还可以推荐与您推荐的无线接收器配对使用的无线发射器产品?

         - 充电器的输入功率: DC 5 - 24V

         - 更喜欢带有 EVM 的产品

    谢谢、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    问题 1: BQ51052B 是比 BQ51031B 更高的无线充电器。 您是否还能推荐可与此产品配合使用的有线充电器解决方案? --不建议将有线充电器与 BQ51052B 一起使用。  电池组中的 NTC 不能在两个充电器之间共享。  如果使用 BQ51013B、可使用 BQ25170。

      在上述应用手册中、可以将 BQ51013B-Q1 替换为 BQ51052B 吗?  因为 NTC 共享很困难,所以不建议这样做。

    问题 2:  您是否还可以推荐与您推荐的无线接收器配对使用的无线发射器产品?  -是的 BQ25170。

    - 充电器的输入功率:DC 5-24V- 这需要一个切换充电器,他是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    客户还在寻找兼容的 Tx。
    您能否告知以下组合是否可以正常使用?
    如果没有、我们将不胜感激、请您推荐合适的解决方案。

    VIN 为 5V 至 24V

    BQ51013B + BQ25170 +  BQ500212

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    BQ51013B + BQ25170 +  BQ500212 [/报价]

    这对于 5V IN (BQ500212A) 和 4.4V OUT 电池 (BQ51013B + BQ25170) 而言是一个良好的解决方案。

    但没有 5V 到 24V 的输入电压解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    感谢您的答复。

    BQ500212A 确认处于 NRND 状态、如下所示。  请向客户推荐合适的无线发射器产品。

    如果没有 5V 到 24V 解决方案、请先建议使用 5V 解决方案。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、JH

    抱歉、所有 TI 发送器都是 NRND、它们不符合最新的 WPC 标准、无法通过认证。

    但没有停产器件的计划、它们将与所有 TI 接收器配合使用。