This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03A:FIT/MTBF 数据

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558696/tps62a03a-fit-mtbf-data

器件型号:TPS62A03A


工具/软件:

尊敬的团队:

您能否分享 TPS62A03ADRLR 的 FIT/MTBF 数据?
我们的网站上未提供该功能。

此致、

佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好佐藤

    感谢您联系我们、为您带来的不便深表歉意。 我会努力将其包含在我们的网站上。 这是  TPS62A03ADRLR 的 FIT/MTBF 数据。

    • MTBF:1.45 x 10^8
    • 安装:6.9
    • 使用温度:55°C
    • 会议级别 (%):60
    • 活化能 (EV):0.7
    • 测试温度(°C):125
    • 测试持续时间:1000 小时
    • 样本大小:1694
    • 失败:0

    如有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zakir:

    感谢您提供数据。

    此致、

    佐藤