This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出和输入电压大致相同

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559065/tps61089-output-and-input-voltages-about-the-same

部件号:TPS61089


工具/软件:

如果 TPS61089 的输入为 5.25V(来自 USB-C 电源)、并且输出为也约为 5.25V(或者可能略低于 5.0V)的电池、则此器件将如何应对这种情况?

谢谢、

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stu:

    具体取决于您为 TPS61089 设置的目标输出电压、如果目标电压高于电池电压、器件将以逐周期电流限制保护模式运行。如果目标电压较低、器件将停止开关、所有 MOSFET 均关断、但如果电池低于输入电压减去–0.7V(二极管的正向电压)、高侧 FET 的体二极管可能会导通。

    此致、

    Nathan