This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:原理图检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25820, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1557769/bq25751-schematic-check

器件型号:BQ25751
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQ25820

工具/软件:

尊敬的

您能帮助查看降压/升压电路的原理图吗?

在我的设计中、我仅使用降压模式、使用 30V 电源为 24V 铅酸电池充电。

在 EVM 中、我想我可以使用二极管代替 Q3 和 Q6、对吗?

您能解释一下电路是如何工作的吗?

我使用示波器测试 FET 驱动信号。 为什么还需要驱动 Q8? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    我建议参考我们的原理图检查清单。 您可以使用 BQ25751:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471662/faq-bq25751-schematic-checklist?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25751%20schematic%20checklist#的 BQ25750 检查清单

    在 EVM 中、我想我可以使用二极管替换 Q3 和 Q6、对吗?

    不建议这样做。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Moyer。

    您能解释一下我的设计、我只使用降压模式、为什么 Q8 在充电过程中也很接近? 这是为了什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    您能帮我们说明一下我的设计、我只使用降压模式、为什么 Q8 在充电过程中也很接近? 这是为了什么?  [/报价]

    BQ25751 无法在仅降压模式下使用、因此您仍需要全部四个开关 FET (Q2、Q3、Q6、Q8)

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Moyer

    我对 BQ25751 EVM 有疑问。 EVM 保留 D7、D8、R1002 和 R1003、用途是什么?  

    请帮助解释。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sun、

    我对 BQ25751 EVM 有疑问。 EVM 保留 D7、D8、R1002 和 R1003、用途是什么?  [/报价]

    BQ25751 是 BQ25750 的型号、我们也是另一种型号 BQ25820(这是仅降压充电器)。 对于 EVM 的每个版本、我们使用相同的 PCB 布局。

    因此、对于仅降压充电器 (BQ25820)。 未组装 Q3/Q4、R1002/R1003 已组装。

    BQ25751 需要组装 Q3/Q4。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。