This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:REGN 卡在低于 1 伏的电压下

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529376/bq25750-regn-stuck-at-less-than-1-volt

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: EV2400USB2ANY

工具/软件:

我 遇到了我自己 定制 PCB 上 REGN 上的低电压问题

我使用 7 节串联电池和 20V 输入。   当输入端导通时、输出会从 25V 的电池电压切换到 20V。  通过 I2C 读取的状态寄存器显示电源正常、但 DRVSUP 超出范围。  通过观察 REGN 信号、可以看到该信号在打开电源时从 0 变为 250mV

14:08:38.310 -> 0x21: 0x8 ⇔保留

14:08:38.310 -> 0x22: 0x80 =>电源正常

14:08:38.310 -> 0x23: 0x2  - ACGET 打开

14:08:38.310 -> 0x24: 0x2  - DRVSUP 超出范围

随附的是我的原理图。

您能否建议 REGN 上出现低电压的任何可能原因?

此致、
Phil

e2e.ti.com/.../3phase_2D00_Battery-Management.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的研究。 我有几个测试建议来诊断 REGN 是否处于低电平:

    • REGN 是否会耗尽电力?
    • REGN 短接至 DRV_SUP、对吗?
    • 您能否使用示波器测量 REGN?
    • 是否有任何问题可能损坏 IC?
    • 您能给我发送您所使用的 FET 和电感器的器件型号吗?

    顺便说一下、BTST 电容器应该为 100nF。 我还建议安装一个与 ICHG 电阻器并联的 RC 滤波器。 我们建议在该电阻大于 5kΩ 时使用该电阻。 您可以在此处使用 EVM 作为参考。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的及时回复。

    >是否有任何问题会耗尽 REGN 的电力?
    原理图中的内容(TS 电阻梯和 DRV_SUP 电路)

    > REGN 短接至 DRV_SUP、对吗?
    没错

    > 是否可以使用示波器测量 REGN?
    是的、我看到它在输入变为 20V 后大约 40 毫秒上升到 250mV。  它会在 250mV 下保持稳定、直到 输入关闭

    > 有没有损坏 IC 的机会?
    除非我的设计出问题、否则我不认为。  I2C 以及 ACDRV 和 BATDRV 部分似乎正常工作。

    > 您可以向我发送您所使用的 FET 和电感器的器件型号吗?
    Q6、Q7、Q8、Q9 使用 SIR880BDPT1RE3
    Q4、Q5、Q10、Q11 使用 PSMN3R060B
    L4 是 IHLP6767GZER100M01

     BTST 电容器应为 100nF
    嗯… 数据表图 9-1 中显示的典型应用显示 47nF。  这是过时的吗?

    再次感谢您的帮助

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您提供新信息。

    数据表图 9-1 中显示的典型应用为 47nF。  这是否过时?

    电容器应为 100nF。 我将在将来尝试更新此内容。

    BQ25750 尝试充电时、您是否可以测量以下引脚电压?

    • VAC
    • VBAT
    • SRN
    • DRV_SUP
    • TS
    • ACUV

    此外、充电器中是否设置了任何其他状态或标志寄存器?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比值

    位置

    值 (V)

    VBAT

    J10

    26

    SRN

    引脚 13

    26

    DRV_SUP

    引脚 23

    .28

    TS

    引脚 8

    .18

    ACUV

    引脚 34

    20.4.

    VAC

    引脚 33

    20.4.

    以上是引脚电压。  接下来查看状态/标志寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我可以找到的所有状态和标志寄存器值(其余值似乎仅用于控制,并且由于我不会编写它们,应设置为其默认值)。  和设置电源正常标志之前一样、 DRVSUP 超出范围标志也是如此

    20:51:33.188 -> 0x17:0xc9

    20:51:33.188 -> 0x1F:0x0


    20:51:33.188 -> 0x21:0x8
    20:51:33.188 -> 0x22:0x80
    20:51:33.188 -> 0x23:0x2
    20:51:33.188 -> 0x24:0x2
    20:51:33.188 -> 0x25:0x0
    20:51:33.188 -> 0x26:0x0
    20:51:33.188 -> 0x27:0x0

    如果我错过了一些可能有帮助的信息、请告诉我

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您提供新信息。

    我还有几个测试问题:

    • 如果可能、可以在电路板上断开 REGN 与 DRV_SUP 的连接吗? 然后、REGN 是否出现?
    • 在示波器上、您是否在 SW1 或 SW2 上执行任何开关操作?
    • 如果更换 IC、REGN 是否会出现? 我认为这将是这里最有用的测试。
    • 如果您为 DRV_SUP 提供 5V 电压、该电路会怎么做? 顺便说一下、这可能会对电路进行危险的测试。 如果您有快速更换 IC 的方法、我才推荐您使用这种方法。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    > 如果您的电路板上可能,您可以断开 REGN 与 DRV_SUP 的连接吗? 然后、REGN 是否出现?
    很遗憾、没有  焊盘在芯片下方的铜层中连接

    > 如果你更换 IC ,那么 REGN? 我认为这将是这里最有用的测试。
    我同意、移除并保持焊接这种芯片有点困难。  我想知道焊点不良是否是原因所在。  我已目视检查、所有接头看起来都正常、但大部分垫都隐藏在下面。   如果未连接特定 PIN、是否有可能导致此类症状的特定 PIN?  我可以尝试参考这些内容、看看它是否有帮助

    > 在示波器上、您是否在 SW1 或 SW2 上执行任何开关操作?
    否、它们都稳定在 1.4V


    谢谢、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    > 如果您替换 IC、那么 REGN 是否会出现? 我认为这将是这里最有用的测试。
    我同意、移除并保持焊接这种芯片有点困难。  [/报价]

    更换芯片确实是一项挑战。 对芯片进行回流焊可能更容易进行测试、以检查是否有不良的焊点。

    如果未连接、是否有可能导致此类症状的特定 PIN?  [/报价]

    大多数时候、当我看到类似这些症状时、要么 IC 已损坏、要么 FET 已损坏。

    > 在示波器上、您是否对 SW1 或 SW2 执行任何切换操作?
    否、它们都稳定在 1.4V
    [/quote]

    也可以测量 HIDRV 和 LODRV。

    另外、您是否知道 IC 的静态电流是多少? 检查此电流是一种尝试检查是否存在损坏的元件的方法。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > IC 的静态电流是多少?  

    我测量进入 VSink 的 50mA、输出 SYSPWR 上具有 1k Ω 负载。  在输出端无负载的情况下、我看到 30mA 正在消耗

    以下是我测量的所有引脚 28 到 19(所有都是稳定电压)

    SW1 = 600mV

    HIDRV1 = 340mV

    BIST1 = 320mV

    LODRV1 = 0

    REGN = 280mV

    DRV_SUP = 280mV

    PGND = 0

    LODRV2 = 0

    BIST2 = 310mV

    HIDRV2 = 320mV

    现在不知道 SW1 为什么不同。  我检查了 SW2 和它的 600mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为一个实验、我用新的器件建立了一个新的电路、但只使用了我认为激活 REGN 需要的器件。  请参阅随附的原理图。  以紫色突出显示的器件未组装。

    我给它上电时、REGN 或 SYS 上没有电压。  此外、没有汲取可测量的电流 (1mA)。   我从 I2C 读取以下寄存器值:

    18:39:08.067 -> 0x1F: 0x0

    18:39:08.067 -> 0x21:0x8  

    18:39:08.067 -> 0x22: 0x0

    18:39:08.101 -> 0x23: 0x0

    18:39:08.101 -> 0x24: 0x0

    18:39:08.101 -> 0x25: 0x0

    18:39:08.101 -> 0x26: 0xe0

    18:39:08.101 -> 0x27: 0x0

    18:39:08.101 -> 0x17: 0xc9

    似乎表明未设置电源正常标志。  我对 VAC、ACUV 和 ACOV 进行了界定、并得到了预期的 20V、20V 和 0V。   是否有其他因素会导致不设置电源正常标志?

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    电源正常标志会检查 ACUV 的有效工作窗口与 ACOV 之间的电压。 我不知道这个旗帜还有另一个条件。 如果有一个、则可能与 REGN 有关、这意味着它是问题的症状、而不是原因。 由于最初设置了电源正常状态、因此我认为情况并非如此。

    从电源正常状态变为现在不是电源正常状态、并且 SYS 上没有电压、这使我认为其他方面发生了变化。 构建新电路时、您是否解决了任何问题? 这可能是电源未到达 VAC 引脚的问题。 这将需要开启 ACFET。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当你建立新的电路,你解了什么?
    是的、我在新 PCB 上使用了所有新器件

    我在 VAC 焊盘上测量到 20V 电压、并且焊点看起来正常。   芯片是否从任何其他引脚供电?  我假设 I2C 正常工作、因此它必须在 VAC 上供电、但可能来自其他地方?

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    IC 从 VAC 或 SRN 接收功率(SRN 从电池获取电源)。

    考虑到这一点、IC 是否可以通过 I2C 仅使用电池或仅使用 VAC 进行通信?

    此外、您还可以测量 SYS 上的电压吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    我在最新电路中未连接电池、因此 I2C 必须从 VAC 供电

    SYS 引脚读数为 0V

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的更新、感谢您对这种行为的耐心。

    如果跨 ACFET 短路、电路行为是否会发生变化?

    此外、CE 是否被拉至低电平?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    是、CE 引脚连接到 GND。  ACFET 之间的短路我看到输出 SYS 电平按预期变为 20V、但 REGN 保持关闭、I2C 寄存器保持不变。

    通信中断。  0x26 是否应该为 0xe0?   如果我正确读取数据表、这表明 检测到 PG 信号切换、检测到 ACFET 信号切换和检测到 BATFET 信号切换。  这是否意味着电源正常短暂地为真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您耐心观看所有这些调试。

    0x26 是否预计为 0xe0?

    该寄存器在启动时为 0x00。

    这是否意味着电源正常短暂地为真?

    我觉得这让这个问题很奇怪。

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 能否拆焊 BATFET? 我认为这将使测试更容易、因为使用的变量将更少。
    • 电路是否在反向模式下工作?
    • 这可能与当前的行为无关、但您为 BTST 二极管使用什么二极管?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些二极管为 V1FM10-M3/H(我的简化测试中当前未安装)。

    我会尝试你的其他建议,当我从下周度假回来.

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的研究。 请告诉我们您的发现。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我尝试移除 BATFET (Q10 和 Q11)、但获得了相同的结果

    12:36:21.533 -> 0x1F:0x0
    12:36:21.533 -> 0x21:0x8
    12:36:21.581 -> 0x22:0x0
    12:36:21.581 -> 0x23:0x0
    12:36:21.581 -> 0x24:0x0
    12:36:21.581 -> 0x25:0x0
    12:36:21.581 -> 0x26:0xe0
    12:36:21.581 -> 0x27:0x0
    12:36:21.581 -> 0x17:0xc9

    即未设置电源正常状态

    能否提供有关如何使用电流电路测试反向模式的更多详细信息?

    此外、我想知道是否有任何可以写入的 I2C 寄存器可以帮助调试该问题?  或者我们可以读取的任何无文档记载的寄存器?

    谢谢、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您对此有耐心。

    您能提供有关如何使用当前电路测试反向模式的更多详细信息吗?

    要测试反向模式、我建议将 ACUV 引脚拉低并使用大约 10V 的电池电压。 您可以对电池使用常规直流电源。 然后、写入 EN_REV = 1 应激活反向模式。

    要加载充电器、您可以在 CC 模式或 CR 模式下使用常规电子负载。

    另外、我想知道是否有任何可以编写来帮助调试此问题的 I2C 寄存器?

    您手头有 USB2ANY 或 EV2400 吗? 这不会解决充电器的行为、但会使设置寄存器和读取寄存器更容易。

    我不确定还有任何其他有用的寄存器可供测试。 设置 EN_TERM=0 和 EN_PRECHG=0 是否会导致电路充电?

    本周晚些时候、我将尝试向您提供更多信息。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我想我在这方面取得了一些进展。  我的简化电路似乎实际上是导致电源正常问题的原因。  我在 SRN 和 SRP 上添加了分流元件、现在可以使电源正常变为高电平、REGN 正常且启用充电。  这是 I2C 寄存器

    18:04:22.109 -> 0x1F:  0x0

    18:04:22.109 -> 0x21:  0x9  => WD timer expired + Trickle charge

    18:04:22.109 -> 0x22:  0x80 => Power Good

    18:04:22.109 -> 0x23:  0x2  => ACFET on

    18:04:22.109 -> 0x24:  0x0  => No faults

    18:04:22.109 -> 0x25:  0x49 => Device entered current regulation + WD Flag + Charge state changed

    18:04:22.109 -> 0x26:  0xc0

    18:04:22.109 -> 0x27:  0x0

    18:04:22.157 -> 0x17:  0xc9 => Default

    I then repopulated the rest of the circuit but now it looks like it's going immediately into thermal shutdown:

    10:31:09.756 -> 0x21: 0x8 => WD 且未充电

    10:31:09.756 -> 0x22: 0x0 =>电源不正常

    10:31:09.804 -> 0x23: 0x0

    10:31:09.804 -> 0x24:0x8 =>热关断

    10:31:09.804 -> 0x25:0x8 => WD 上升沿

    10:31:09.804 -> 0x26: 0xe0

    10:31:09.804 -> 0x27: 0x28 =>电池过流、热关断

    10:31:09.804 -> 0x17: 0xc9


    我将再次检查我的工作是否有错误、但您能建议任何可能的原因吗?

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 SRP/SNP 滤波器中的 10 欧姆电阻测量值现在大于 500 欧姆。  我猜由于某种原因、大量电流损坏了它们。  我尝试将它们与其他滤波器元件一起替换、但在 I2C 上仍然可以获得相同的结果。  我怀疑芯片已损坏。

      我可以看到 10 欧姆电阻器承载大量电流的唯一故障情况是分流电阻较高、但读数仍然小于 100m Ω(这是我仪表的限值)。

    移除滤波器元件后、我注意到 SRN 或 SRP 与 GND 之间的电阻现在为~20 欧姆。  在新芯片上检查时、我看到 SRN 或 SRP 与 GND 之间的电阻为无穷大。  我怀疑损坏电阻器的同一事件也损坏了芯片。

    我已经再次查看了该设计、但我无法解释是什么原因导致大电流通过电池电流检测电路。  对于如何安全地测试此项、您有什么想法吗?

    谢谢、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您提供新信息。 很高兴听到您现在收到了电源正常信号。

    对于您的测试、我有几个问题:

    • 您的输入和输出电压设置是什么?
    • 充电电流设置是什么?
    • 您的电池输出是否有负载?
    我发现 SRP/SNP 滤波器中的 10 欧姆电阻的测量值现在大于 500 欧姆。  我猜,由于某种原因,大量的电流损坏了他们。[/报价]

    当足够高的电流流经电池电流检测电阻时、会损坏 SRN 和 SRP 10Ω 电阻器。 如果流经检测电阻的电流大于 100A、则检测电阻上的电压会导致电压流过 SRN 和 SRP 电阻、然后流过 IC 本身。 此后 IC 很可能损坏。

    如果 BATFET 在 FET 上存在大电压时导通、这种情况最常见。 我们提供了有关 BQ25750 电源路径切换的常见问题解答、可能会对此有所帮助。

    您是否对如何安全地测试此项目有任何想法?

    我建议在输入和输出电压低于 25V 的情况下进行测试。 如果您已经通过这种方式进行了测试、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >您的输入和输出电压设置是什么?
    我不确定您的设置含义、但我使用的是 20V 输入和 25.2V(标称值)电池。

    > 充电电流设置是什么?
    我目前 在 ICHG 至 GND 上使用 200K 来提供 250mA 最大充电电流。  我还在 ILIM_HIZ 上有 3、9K、可将输入限制为 5A

    您的电池输出有负载吗?
    编号  您推荐一个吗?  那么、您会推荐什么?

    看一下常见问题解答

    如果您认为 25.2V 是个问题、我可能会使用电压较低的电池进行测试。

    谢谢、
    Phil



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在查看演示板时发现、电池分流电阻器(物理上)比我使用的分流电阻器大得多。  我根据预期充电电流小于 1A 调整了我的尺寸 、因此演示板上的功率只有 1/8W 与 5W。   我猜高浪涌电流对我的小电阻来说太大、它上的电压尖峰足够高、可以损坏其他元件。

    我查看了数据表、但没有看到感测电阻的建议最小额定功率。  建议的尺寸是 5W 吗?

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我查看了数据表、但没有看到感测电阻的建议最小额定功率。  为 5W、建议尺寸

    我建议使用更大的检测电阻。 不过、请记住、这里选择了 5W 检测电阻来处理 20A 的最大电流。 您可能不需要这个尺寸的电阻器。

    我不确定您的设置含义、但我使用的是 20V 输入电压和 25.2V(标称值)电池。

    这是信息。 我一直在寻找。 谢谢。

    > 电池输出上是否有负载?
    编号  您推荐一个吗?  您会推荐什么?

    我不建议使用另一个负载。 电池已经作为充电器的负载运行。

    您可能会考虑的一项测试是从电路中移除 BATFET。 这样您就可以隔离浪涌电流是否来自 BATFET 导通。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我使用新的 5W 分流器又构建了两个充电电路。  除 BAT FET 外、所有元件均已安装。

    在这两种情况下、都设置了电源正常状态、但在第一种情况下、电池充电电流远高于本应的值 (2.2A 与 500mA 相比、ICHG 电阻器= 100K)。  无论是否在 ICHG 电阻器上使用滤波器、我都会获得相同的结果。  以下是本例中的寄存器:

    21:16:00.117 -> 0x1F: 0x0

    21:16:00.117 -> 0x21: 0xb => WD、快速充电

    21:16:00.117 -> 0x22: 0x80 =>电源正常

    21:16:00.117 -> 0x23: 0x2

    21:16:00.117 -> 0x24: 0x0

    21:16:00.117 -> 0x25: 0x0

    21:16:00.117 -> 0x26: 0x0

    21:16:00.117 -> 0x27: 0x0

    21:16:00.117 -> 0x17: 0xc9



    在第二种情况下、没有充电电流、并且出现电池过压故障。  我尝试了为 FB 测量电压、发现这种电压通常是正常的  

    1.42V、周期性短暂尖峰达 2.6V。  以下是本例中的寄存器:

    23:20:30.790 -> 0x1F: 0x0

    23:20:30.790 -> 0x21:0x8  

    23:20:30.790 -> 0x22: 0x80 =>电源正常

    23:20:30.836 -> 0x23: 0x2 => ACFET 开启

    23:20:30.836 -> 0x24: 0x10 => VBAT OV 故障

    23:20:30.836 -> 0x25:0x49  

    23:20:30.836 -> 0x26: 0xe0

    23:20:30.836 -> 0x27: 0x12 => VBAT OV 故障、检测到 DRV_SUP 引脚故障  

    23:20:30.836 -> 0x17: 0xc9

    您是否知道这两种情况的原因是什么?

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    奇怪的是、您的两个电路板都有不同的行为。

    对于第二块电路板、如果将 FBG 引脚短接至 GND 会发生什么情况?

    而且、我现在已经很熟悉了、我将在本周晚些时候尝试更详细地回答您的问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 FB 短接至 FBG、但这让魔法在几秒钟后从芯片中冒出来。  尽管故障似乎没有发生。  状态 1 短暂闪烁、而状态 2 关闭、表示在停止之前尝试充电。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在第一块电路板上观察了电池分流器的电压、23V-35V 电压范围内、具有大约 12V  的峰峰值高频噪声、集中在大约 28V 的电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观察了 ICHG 上的电压、发现了一个有噪声的锯齿、峰值约为 1.5V、下冲振铃低至–1V。

    我的电路似乎有很多噪声。  我注意到演示板有很多额外的帽。  这可能是问题吗?

    除了 VAC 输入端的 1uF 外、该演示板还具有 100nF。  我还注意到 2.2uF 滤波器? 在 VAC 上、演示中有一个 10 欧姆的串联电阻、但我的电阻为 2 欧姆。  我不确定这个滤波器的用途是什么?  2 欧姆会有问题吗?

    我们非常感谢任何其他建议或尝试的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    [引用 userid=“641565" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529376/bq25750-regn-stuck-at-less-than-1-volt/5923451 ]我尝试将 FB 短接至 FBG、但这让魔法在几秒钟后从芯片中冒烟

    我不建议这样做。 这将指示 IC 输出尽可能高的电压、以尝试提高 FB 引脚的电压。

    我在第一块电路板上确定了电池分流器的电压范围、它在  23V-35V 电压下具有大约 12V 的峰峰值高频噪声、集中在大约 28V[/报价]

    这不好。 您能否发送电路板的布局布线/图片、以便我们了解电池电流检测电阻所安排的电容器布局? 测量电池分流器处的电压时、是在 SRN / SRP 处测量还是在电池分流器本身测量。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我还注意到了 2.2uF 过滤器? 在 VAC 上、演示中有一个 10 欧姆的串联电阻、但我的电阻为 2 欧姆。  我不确定这个滤波器的用途是什么?  2 欧姆是否会有问题?

    该 RC 滤波器有助于防止热插拔。 它可能不会对您的电路产生太大影响。

    [引用 userid=“641565" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529376/bq25750-regn-stuck-at-less-than-1-volt/5925371 ]我测量了 ICHG 上的电压、并看到了一个噪声锯齿、峰值约为 1.5V、下冲振铃低至–1V。

    我的电路似乎有很多噪声。  我注意到演示板有很多额外的帽。  这可能是问题吗?

    我认为这可能是由于低电容或布局问题造成的。 您能给我们发送您的布局以便我们查看吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ethan、

    以下是我们设计的正面和背面铜层相关部分的屏幕截图。   



    请告诉我您是否更喜欢层的 PDF 或其他格式。

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此期间、您能否建议我应该尝试添加哪些上限、看看他们是否有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您能给我发送布局的 PDF 吗? 这将帮助我更好地看到电路。

    由于电池分流器上的电压纹波太大、我怀疑电流检测电阻器上有问题。 但我在您的原理图上找不到它们。 是否对电流检测电阻使用了开尔文检测点?

    此外、确保将 HIDRV 布线布置在靠近 SW 布线的位置、并将 LODRV 布线在靠近 GND 或接地平面的位置。 SW 是 HIDRV 的返回布线。

    您能建议我应该尝试添加哪些大写字母来查看它们是否有帮助吗

    我建议首先增加电池电流检测电阻周围的电容。

    您还能给我发送您看到的波形吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是顶层和底层、分别为 PDF。  希望这更容易理解。
    e2e.ti.com/.../3phase_2D00_F_5F00_Cu.pdfe2e.ti.com/.../3phase_2D00_B_5F00_Cu.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 电池分流器处电压的示波器屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是否为电流感应电阻器使用开尔文检测点?
    是的。  用于电池检测的输入分流器为 R72 和 R60

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    【已删除】
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在 VBATT 处添加一个与 1uF C74 并联的额外 10nF 和 100nF 电容器、但我没有看到任何改善。

    在分流器的另一侧添加 4.7 μ F、10 μ F、10nF 和 100nF 与 1uF C73 并联、结果也没有改善

    请告诉我、您是否认为我应该增加更多大写字母、或者是否有不同的值会有所帮助。

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢改进的文件。 我会回顾一下布局、下周再见。 感谢您对此有耐心。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对 Ethan 的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您对此有耐心。 以下是我对布局的建议:

    • 将 SWx 和 HIDRVx 布线彼此靠近布置。 SW 是 HIDRV 的返回布线。
      • 同样、LODRV 布线应靠近 GND 布线。 请勿将 HIDRV 布线布置在靠近 LODRV 布线的位置。 这可能会导致信号泄漏到另一个迹线。
      • 我不建议将 LODRV2 直接布线到电感器下方。 您可能需要将该布线移至 PCB 底部或电感器一侧。
    • 您能否使电感器焊盘更大、并将 SW 布线连接到更靠近电感器焊盘的位置? IC 使用 SW 布线来测量电感器两端的电压。
    • 我不确定我是否之前提到过这一点、但 BTST 电容器的大小需要为 100nF。
    • 我看到 REGN/DRV_SUP 连接到远离 BQ25750 的布线。 该迹线也会转到哪里?
    • 我建议对电池电流电阻器使用开尔文检测布线。 这将提高充电电流精度。
    • IC 应在靠近 VAC 引脚的位置放置电容器。 您知道这个电容器在哪里吗? 我找不到。
    • 您可能希望使主电源布线(如 VAC、VBAT 或 VSYS)大得多。 这将减少布线的电阻和电感、并减少电路中的潜在振铃。 您可能还需要在此处使用多边形而不是布线。
    • 对于高功率元件、我不推荐使用散热焊盘。 以 C61 为例、我建议使用更粗的接头连接 Q5 的漏极、并使用更粗的接头连接到 GND。

    这是 BQ25750 的布局和原理图检查清单、仅供参考

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    为了进行澄清、当您使用开尔文检测布线时、 您是否指 对分流器的检测线路使用差分对、并将滤波器元件移至更靠近 SRP/SRN 引脚的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您是否指 对分流器的检测线路使用差分对、并将滤波器元件移至更靠近 SRP/SRN 引脚的位置?

    是的、正确。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    另一个问题: 我的设计目前是 2 层、所有元件都在顶层、底层主要是接地层。   我是否需要专用接地平面才能实现稳定运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    如果 IC 布线良好且底层主要用于 GND、则 IC 可通过 2 层实现稳定。

    您不需要 3 层或 4 层、但充当接地平面的额外层可简化 IC 布线。 更高层的电路板还可用作散热器、并减少电路板散热。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在对布局等应用您的建议更改后、我一直在测试我们的新电路板  一切都运行良好 — 流入电池的充电电流是预期的 700mA、电池和 REGN 电压也良好。  状态引脚指示它处于充电模式。  在充电停止之前、这种情况持续了一个多小时而没有变化、并在状态引脚上指示充电故障。  据我所知、没有触发故障的外部事件。  所有组件的温度都是凉的或只是略热的触摸。

    我已尝试循环输入电源、它会开始充电几秒钟、然后返回到故障状态。  我也注意到 REGN 电压现在有了极大的噪声(启动时这是一个相当干净的 5V)。

    您是否知道这可能是什么原因造成的?  如果您对尝试的事情有任何建议、请告诉我。

    此致、
    Phil