This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:REGN 卡在低于 1 伏的电压下

Guru**** 2524510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529376/bq25750-regn-stuck-at-less-than-1-volt

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: EV2400USB2ANY

工具/软件:

我 遇到了我自己 定制 PCB 上 REGN 上的低电压问题

我使用 7 节串联电池和 20V 输入。   当输入端导通时、输出会从 25V 的电池电压切换到 20V。  通过 I2C 读取的状态寄存器显示电源正常、但 DRVSUP 超出范围。  通过观察 REGN 信号、可以看到该信号在打开电源时从 0 变为 250mV

14:08:38.310 -> 0x21: 0x8 ⇔保留

14:08:38.310 -> 0x22: 0x80 =>电源正常

14:08:38.310 -> 0x23: 0x2  - ACGET 打开

14:08:38.310 -> 0x24: 0x2  - DRVSUP 超出范围

随附的是我的原理图。

您能否建议 REGN 上出现低电压的任何可能原因?

此致、
Phil

e2e.ti.com/.../3phase_2D00_Battery-Management.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    Ethan 有点不在办公室。 您是否有噪声 REGN 的波形? 如果 SW1 和 SW2 也处于此波形上、会有所帮助。

    现在、我认为问题可能出在 DRV_SUP 或 BTST 电路上。 您能知道这方面有什么问题吗?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    下面是一些捕获的图像、显示了 SW1 和 SW2 的 REGN。  REGN 在 CH3 上、CH1 为 SW1、CH2 为 SW2。  捕获显示了处于充电状态和充电故障状态时的操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 cct 进行了目视检查、但没有发现任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电故障引起后、我从寄存器中获得了以下信息:

    22:28:50.771 -> 0x1F:  0x0
    22:28:50.771 -> 0x21:  0x8  => Not charging
    22:28:50.771 -> 0x22:  0x80 => Power Good
    22:28:50.771 -> 0x23:  0x2  => ACFET ON
    22:28:50.771 -> 0x24:  0x10 => VBAT OV flag
    22:28:50.771 -> 0x25:  0x1
    22:28:50.771 -> 0x26:  0x0
    22:28:50.771 -> 0x27:  0x10 => VBAT OV fault
    22:28:50.771 -> 0x17:  0xc9

    在故障之前、寄存器会读取

    22:28:29.169 -> 0x1F:  0x0
    22:28:29.216 -> 0x21:  0xc  -> 100 - taper charge (CV)
    22:28:29.216 -> 0x22:  0x80
    22:28:29.216 -> 0x23:  0x2
    22:28:29.216 -> 0x24:  0x0
    22:28:29.216 -> 0x25:  0x0
    22:28:29.216 -> 0x26:  0x0
    22:28:29.216 -> 0x27:  0x0
    22:28:29.216 -> 0x17:  0xc9
    

    在充电时、似乎处于 CV 阶段、即使输出电流是满 700mA 最大充电电流。  这似乎很奇怪。  然后、电池电压在达到充电完成阶段之前跳至过压阈值。

    我对 FB 引脚上的信号进行了筛选、并获得了连接的波形。  可 变性能否解释上述结果?  您会建议您做些什么来清理?  我还附上了更新后的原理图

     .e2e.ti.com/.../3phase_2D00_Caps.pdfe2e.ti.com/.../7026.3phase_2D00_Battery-Management.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    感谢寄存器和波形。 我已经看到、在 249k 顶部电阻器上连接一个滤波器以前就停止了 BatOVP 振荡。 但潜在症状是充电电流不稳定。 您的充电电流看起来是否正常?

    您的终止电流设置为多少? 默认终止电流为 2A、高于快速充电电流的 700mA。 我尚未测试如果将终止设置为高于充电电流会发生什么情况。 如果设置 EN_TERM=0、会发生什么情况?

    设置 EN_PFM=1 时、器件是否报告故障?

    您的电池电压是否接近此处的完全充电电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    在 249k 顶部电阻器上连接一个滤波器  已停止 BatOVP
    我会试一试。  您建议使用多大尺寸的盖子?

    >潜在的症状是充电电流不稳定。
    根据充电电流、您是指 输入电流 (VAC) 还是流入电池的电流?  问题是如何解决的?

    您的终止电流设置为什么?  
    我正在使用所有默认寄存器值、因此如果我正确理解、终止电流硬件限制(ICHG 引脚)  在我的情况下应为 ICHG 或 70mA 的 10%

    >您的电池电压是否接近此处的完全充电电压?  
    电压为 27.7V、目标为 29.4V

    我将尝试设置 EN_TERM 和 EN_PFM、然后返回给您

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我尝试 在 R69 上添加一个 4.7uF 滤波电容器、以在分压器上创建低通滤波器。   总体而言、信号看起来更干净、但仍有一些非常大 (12V) 的极短 (50nSec) 尖峰。  它似乎已经修复了 OV 故障一段时间、但稍后 OV 故障又回来。  

    我尝试设置 EN_TERM=0 以禁用端接、但没有效果。  

    我查看了设置 EN_PFM=1、但似乎已经默认设置。  数据表指出“建议在 ITERM < 2A 时禁用 PFM “ 、因此我添加了代码来清除它、但同样对 OV 故障没有影响

    如有任何建议、将不胜感激。

    谢谢、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了更多的测试、设置 EN_PFM=0 似乎最终可以修复 OV 故障。  这是预料之中的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    是的、这就是预期的结果。 我建议使用 PFM、因为这通常是轻电流条件下的工作模式、但 PFM 的作用是脉冲电流。 这将向输出端产生脉冲电流、这很可能会在输出电容器上产生脉冲电压。 这可能已达到 OVP 阈值。 我忘记了 BQ25750 的 PFM 脉冲大小、但在其他器件上、该脉冲大小可能高达 1A、脉冲宽度取决于电感器尺寸。 对于像 BQ25750 上的电感器那样的大电感器、这是相当大的能量。

    根据充电电流、您是指 输入电流 (VAC) 还是流入电池的电流?  问题是如何解决的?

    这是流入电池的电流。 先前问题出在电流检测网络上。 我认为在您的情况下、由于 PFM、电流已经不稳定。 我很高兴 OVP 振荡消失了。

     当前我可以帮助解决的电路是否存在任何未解决的问题? 当 Ethan 提供帮助时、我并没有像以前那样密切关注这一主题。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我做了一个试验与评估板进行比较。  我修改了 ICHG 电阻器、使其能够以 500mA 的最大电流为电池充电、但其他所有内容(包括寄存器设置)保持不变。  这没有问题、没有触发过压故障。

    这表明我的电路设计仍然存在问题、更有可能触发 OV 故障。  你能建议其他任何东西来尝试使我的 cct 更加稳健吗?

    此致、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    如果将 PFM 禁用为 0 可消除 OVP 故障、我认为较低的电流纹波将有助于使电路更加稳健。 这意味着 Fsw 更快。 但是、评估板上的默认 fsw 是 250kHz、这相对较慢。 您可以在此处测试不同的 fsw 并查看器件如何响应。

    我在原理图上看到的电量监测计是否曾经导通和关断保护器 FET? 在其他器件上、当电池包保护器在 CC 模式下关断 FET 时会出现 OVP、但我没有听说 BQ2575X 系列器件上发生了这种情况。

    我知道 Ethan 稍微提前查看了布局、他的一些建议在这里可能也很有用。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >我在原理图上看到的电量计是否打开和关闭保护器 FET
    除了 R62 分流电阻器外、当前还未安装电量监测计元件

    >您可以在此处测试不同的 fsw 并查看器件如何响应
    我尝试用 51k 至 200K 的值替换电路中的 R61、但在所有情况下都出现 OV 故障 (EN_PFM = 1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    在 PFM 模式下、针对 FSW 的电阻器编程不会产生任何影响。 PFM 是脉冲频率调制技术、这意味着我们发送特定的电流脉冲并更改在轻负载条件下发出电流的频率、以降低开关损耗。 为了减少 EN_PFM = 1 时的问题、较小的电感器应具有较小的能量脉冲、该脉冲可能足够小、不会触发 OVP。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    我订购了一些较小值的电感器来尝试。  我发现一个 5.8uH 电感器 (CSBX1265-5R8M) 运行良好(EN_PFM = 1 时无 OV 故障) 。   

    我在数据表中看到、较小的电感会增加纹波电流、但当饱和电流为 25A 且充电电流较低时、我认为这不是问题。  还有其他缺点吗?

    此外、芯片现在的运行温度似乎比原始电感器的运行温度更高。  这是预料之中的吗?  我在 50°C 时测量了外壳温度。  根据我的计算、结温应该正常(我没有看到热关断)。  我应该担心吗?  之前、我只看到外壳达到 30°C。

    谢谢、
    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phil:

    我在数据表中看到、较小的电感会增加纹波电流、但如果饱和电流为 25A、充电电流较低、我认为这对我来说不是问题。  是否有任何其他缺点?

    较低的电感和较低的开关频率可能会存在一些稳定性问题、但我认为这种配置应该仍然有效。

    此外、该芯片现在的运行温度似乎比使用原始电感器时要高。  这是预料之中的吗?  我在 50°C 时测量了外壳温度。  根据我的计算、结温应该正常(我没有看到热关断)。  我应该担心吗?  以前我只看到案例达到 30C。

    在 PFM 模式下、较小的电感器会增加开关频率、因此温度可能会升高。 我不知道,这将是足够提高它一个额外的 20C 虽然。 充电器运行了多长时间?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >充电器运行了多长时间?

    这可能是几个小时。  从恒流阶段开始、一直到恒压阶段、直到充电完成。  随着充电电流下降、温度似乎下降。  我可以运行更多测试来使用两个不同的电感器确认温度结果。  我是否应该检查 SW1 和 SW2 信号以检查开关频率?  是否有任何其他数据会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通常会查看器件功能的三个测量值、分别是 SW1、SW2 和电感器电流。