This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:关断级别了解

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1558377/uc2525a-shutdown-levels-understanding

部件号:UC2525A


工具/软件:

我想了解 IC UC2525A 的关断能力。 IC 何时进入 SHUTDOWN 模式、其电压电平是多少? 是否存在任何其他情况可能触发错误关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhesh:

    当 SHUTDOWN 引脚保持高电平高于阈值时、PWM 锁存器会复位、输出 A 和 OTPUTB 都关断。 如果它保持高电平很长时间、则会强制软启动电容器放电。

    阈值范围为 0.6V 至 1V

    任何噪声信号都可以触发关断。 因此、建议在关断引脚附近使用强 RC 滤波器。

     如果您还有其他问题、敬请告知。 如果您认为我已回答您的问题、请单击“此已解决我的问题“按钮。

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在一切都很清楚、但您也能解释一下:
    补偿和软启动引脚也能够关断 IC、您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动引脚是内部驱动的电容器节点。  此引脚上的电压是电容器两端的电压。 最初、电容器由内部电流源充电。 只有设置了关断引脚时、内部晶体管才会导通、软启动电容器才会通过晶体管放电、电压最终降至零。 这种放电速度并不快、因为电容器上的电压不能瞬时变化(与关断引脚不同)。  

    现在、回答您的问题:当 补偿和 软启动引脚设置为零时、并不会真正关断 IC。 只有占空比变为零。 然而、SHUTDOWN 引脚会真正关断 IC(无论补偿引脚上的电压如何,PWM 都不会生成输出)。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Adhvaidh