请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672Thread 中讨论的其他器件: BQ25798、 BQ25792
工具/软件:
您好:
我们对 用于为 2 节和 3 节串联锂电池充电的 BQ25672 充电器感兴趣。
我们已经看到、内部结构和电气参数与 BQ25792 和 BQ25798 几乎相同 :
| BQ25672 | BQ25792 | BQ25798 | |
| RSNS | 8mΩ | 6mΩ | 8mΩ |
| 问题 1 | 24mΩ | 24mΩ | 24mΩ |
| 问题 2 | 35mΩ | 35mΩ | 35mΩ |
| 问题 3 | 28mΩ | 28mΩ | 28mΩ |
| 问题 4 | 17mΩ | 17mΩ | 17mΩ |
| BATFET | 11mΩ | 8mΩ | 11mΩ |
我们已经看到的其他区别是 BQ25798 具有“MPTTT"和“和“备份模式“、BQ25672 似乎没有与其他两个相同的 USB 功能。
我们有几个疑问:
- 为什么 BQ25672 的额定电流 为 3A、但 BQ25792/8 的额定电流为 5A? 它们之间是否存在热差异?
- BQ25672 是否 仅在降压模式下工作? 它 与 BQ25792/8 具有用于降压/升压运行的相同 MOSFET 结构。
- 如果我们只需要在降压模式下 (Vbus > Vbat) 工作、是否有办法绕过 Q4? 将电感器的一端连接到 SYS 而非 SW2?
- 这 3 款器件之间是否有其他主要区别?
非常感谢!