This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372 原理图审阅

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550297/tps2372-tps2372-schematic-review

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS2378

工具/软件:

您好团队

您可以帮助检查原理图设计吗?

输入:PoE 802.3af/、37-57V、最大 25W

Output:5V2A@802.3af;5V3A/Output 9V2.22A@802.3at

要   、TPS2378 T2P 引脚在电压电平为高、时将 POE、到 U603 引脚 1 上、如果电压电平为低、、则为 802.3af  

e2e.ti.com/.../Power_5F00_Rev10.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、结婚吧、

    感谢您联系我们!

    我想确认使用的 PD Hi-Z Hi-Z 芯片是 TPS2372-3、而不是 TPS2378.TPH 和 TPL、用于指示 AF (TPH=TPH、Hi-Z) 和 AT (TPH=TPH、TPL=Low)。  

    请仅查看对 PoE PD 电路的注释:  

    1.要启用自动维持功率特征、AMPS_CTL 需要在 R605 下具有 1/4W 或更高的额定功率。 通常为 1206 或更大。  

    要禁用自动保持功率特征、您需要 DNP R605。

    2.在大多数情况下,不需要 Autoclass 功能,除非应用是 LED 照明等恒定负载。 DNP R607、用于禁用 Autoclass 功能。  

    3.建议使用 PG 引脚以避免下游电路在 PD 浪涌期间消耗过多电流。  

    4. PC601 可选使用 33uF 电容、以满足 PoE 250us 802.3BT 最长瞬态要求。  

    5.隔离式 DC/DC 是可选的,以满足 802.3BT 标准的隔离要求。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Diang

    感谢您的支持。 客户正在进行原型系统测试、有两个问题希望附件 1 能得到您的支持。

    2 和 3 和 4 是此设计的原理图和 Gerber 文件。  

    您能帮助分析原因吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS2372-Support-Needs.pptxe2e.ti.com/.../TPS2372-Support-Needs.pptxe2e.ti.com/.../power_5F00_ethernet_5F00_V13.pdfe2e.ti.com/.../0777.PCB.pdfe2e.ti.com/.../Gaber-File.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    感谢您的更新。 我们将在本周之前回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIAN

    您能帮助确定这种支持的优先级吗? 客户将开始制作第二版 PCB、需要 TI 的见解才能避免这两个问题。 您能帮助了解最新的 PCB 设计并在今天提供一些反馈吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    请查看 Allan Fan 的电子邮件、了解 他们在幻灯片中提到的两个问题。

    PD 级原理图看起来没有问题。

    此致、

    Zhining