This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922050:需要降压/升压解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562281/tps922050-need-a-buck-boost-solution

器件型号:TPS922050


工具/软件:

您好先生

我们需要 LED 管的解决方案

规格低于 Vin:9~60V、Vout:38V/Vout 200mA

有时是升压解决方案

有时是降压解决方案

TPS922050 是 TI 中合适的解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能否请让我了解一下为什么 VIN 范围从 9V 到 60V 不等? 什么是终端设备? 我们可以通过电子邮件进行讨论吗? (lucia-gao@ti.com)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚