This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53830A:[IMC]抖动检查

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562916/tps53830a-imc-jitter-check

器件型号:TPS53830A


工具/软件:

尊敬的专家:

这适用于戴尔服务器项目 IMC。

1.8V 电源轨抖动结果如下、 瞬态测试通过频率扫描并持续 1k~10K。

您能帮我们看看这个抖动结果是否正常吗? 如果没有、如何改进?

e2e.ti.com/.../PMIC_5F00_TI-0411-_2800_002_2900_.pdf

谢谢

Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    抖动应该不是问题。

    我们发现减少抖动的主要方法是将斜坡补偿设置升高到更高的值、但这涉及到解锁 PMIC 供应商区域寄存器、可能会导致性能差异、因此如果您已经通过了当前设置的瞬态测试、则不建议这样做。

    此致、

    James