This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:从应用程序返回补丁模式

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, MSPM0L1306, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561746/tps25751-go-back-to-patch-mode-from-app

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件: MSPM0L1306BQ25798

工具/软件:

我们的应用通常设计为具有灌电流能力、但在某些用户选择的场景中、我们希望通过按下按钮来实现拉电流能力。 这将需要我们使用新的二进制文件对 TPS 重新编程、以支持采购、这不是问题。 但是、我们的 ADCINx 配置为在安全模式下引导、有关 GO2P 命令的 TPS25751 参考手册指出、该命令只能在配置为 NegotiateHighVoltage 时使用。 所以我的问题有两个方面:为什么这是一个要求/限制? 根据我们的 ADCINx 配置、如果 TPS 不能是 GO2P、那么将 TPS 恢复到 PTCH 模式的正确方法是什么? 我可以看到两个选项:

1.通过 MCU 控制的 MOSFET (MSPM0L1306) 移除并重新应用 TPS 的 3V3、从而执行 TPS 的 POR。

2.发出 GAID 或 GAID 命令,但他的命令指出,将需要至少一秒钟返回到 PTCH ,这是不可取的,因为编程已经需要几百毫秒。


编辑:为清楚起见、我们的设置是 MSPM0l1306、它控制 TPS25751、与 Bq25798 配对

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Legare:  

    感谢您联系我们!

    无需使用新的二进制映像对 TPS25751 进行重新编程即可启用源代码。 MCU 可以直接更新 主机接口寄存器 、或通过 4CC 命令'SWSr'提示电源角色交换。  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒! 谢谢您、Aya。 希望这应该足够快

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Legare:  

    没问题!  

    如果您有其他问题/疑虑、请告知我。  

    此致、  

    Aya Khedr