This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:我们在 SENSE 线路上使用上拉电阻时将使用什么 VIN

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562322/tps3808g01dbvevm-what-will-be-the-vin-in-case-of-we-use-pullup-on-sense-line

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808

工具/软件:

您好、

我们 在设计中使用 TPS3808G01DBVR、并希望提高复位 IC 的阈值。 请告诉我这里的 VIN 会是什么?

注:VDD 为 1.8V

谢谢
Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sagar、

    VIN 是 TPS3808G01 监控的电压、因此由您来设置要监控的预期电压。  如数据表的第 5 节所示、TPS3808G01 的阈值电压为 0.405V。

    可以使用原始帖子中的图形设置不同的阈值、新的阈值为 VIT。 要调整阈值、可以根据图中给出的公式更改 R1 和/或 R2 的值。

    -亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在驱动 SENSE 引脚其中一个电源正常引脚、该引脚具有 1.8V 上拉电压。 是否可以将此 GPIO 的阈值从 0.405V 增加到 0.9V。  

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar、

    是的、可以使用 图 8-1 中 VIT 的公式将阈值调整为 0.9V:

    对于 VIT = 0.9V、此公式的可能解决方案是 R1 = 111kΩ 且 R2 = 90.9kΩ。 这将设置 VIT  ≈0.9V。 请注意、这些值仅供参考。

    您是否能够提供有关您的应用的更多详细信息? 通常、TPS3808 等器件可直接监控电压电源轨、而不监控数字信号。

    -亨利

    此讨论和任何相关信函中的所有信息均“按原样“提供、并遵循 TI 的重要声明