This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202 REG1 3.3V 默认输出?

Guru**** 2536540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560708/bq76952-bq7695202-reg1-3-3v-default-output

器件型号:BQ76952


工具/软件:

您好的团队、

关于 BQ7695202 的一个快速问题是、数据表中规定默认启用器件 3.3V REG1 输出、是否意味着 REG1 在连接电池后将具有 3.3V 输出? 即能够在关断模式下输出 3.3V。 或者、这意味着 REG1 在器件唤醒进入活动模式后自动输出 3.3V 电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着 REG1 将在器件唤醒进入 ACTIVE 模式后自动输出 3.3V 电压。

    “关断模式:

    SHUTDOWN 模式是器件的最低功耗模式、通常用于运输或长期存储。  在此模式下、内部逻辑断电、所有数据存储器 (RAM) 寄存器信息丢失。  在关断状态下、该器件完全禁用(包括内部,REG1 和 REG2 LDO)。  CHG、PCHG、DSG 和 PDSG FET 均被禁用。  所有的电池保护都被禁用、并且不进行任何测量。  仅有一个超低功耗~5V 内部电源轨、通过~4.6m Ω 电阻器驱动到 TS2 进行唤醒检测。“

    e2e.ti.com/.../faq-bq76952-how-does-shutdown-mode-work

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、即使对于 BQ7695202 版本、器件 REG1 也 会在 唤醒并进入工作模式后自动输出 3.3V 吗? 您能仔细检查一下这个吗? 我使用 EVB 测试并发现 REG1 在 BAT 供电后自动输出 3.3V。 出现问题/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我的理解。 我再次与另一位应用工程师进行了检查、他确认、如果器件未 从 SHTUTDOWN 导通/唤醒、则 LDO 不应输出任何电压。 但是、在连接电池且器件通电并退出关断状态后、BQ7695202 型号将为该引脚启用 REG1(默认情况下)。

    我怀疑器件在打开稳压器之前意外退出了关断模式。  如果将热敏电阻从 TS2 引脚连接到 VSS、则会阻止器件完全进入 SHUTDOWN 模式。

    您能否确认器件是否仍处于关断状态而 REG1=3.3V?  要检查器件是否处于关断模式、可以测量 REG18 引脚上的电压。 如果器件处于关断模式、则该引脚将输出 0V、否则 REG18 LDO 将输出 1.8V。 此外、TS2 引脚将被使用~Ω 5Mohm 电阻弱上拉至~5V、而在 TS2/WAKE 引脚上等待低电平信号。