This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25854-Q1:外部 ESD 保护器件的 DP 和 DM 引脚是否有任何阻抗预算?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25854-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562490/tps25854-q1-is-there-any-impedance-budget-for-dp-and-dm-pin-for-external-esd-protection-device

器件型号:TPS25854-Q1


工具/软件:

您好的团队、  

 考虑了外部 ESD 保护、即 TPS25854-Q1 D+和 D-、其 absmax 为+6V。  

在另一方面、ESD 保护器件的击穿电压高于 TPS25854-Q1 的绝对最大值。  

在下面的 E2E 链接中、我们很关心 DP 和 DM 上的 TPS25854-Q1 阻抗抖动、您能回答这个问题吗?  

 TPD2E2U06-Q1:适用于 TPS25854-Q1 D+和 D-的 ESD 保护器件选型  

此致、
Ochi  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ochi、

    根据“阻抗预算“、您是指 USB 数据线的差分阻抗变化吗? TPS25854-Q1 的 DP/DM 引脚不适用于 USB 2.0 数据传输。 它仅适用于 BC1.2 传统充电、不是需要阻抗匹配的差分和数字信号。   

    如果您只是帮助客户为 TPS25854-Q1 的 DP/DM 引脚找到适合绝对最大电压为 6V 的外部 PD 保护器件、INT-ESD 团队是否认为没有任何其他器件可推荐?

    谢谢、此致、

    Seong