This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 IC 故障问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562304/bq76952-bq76952-ic-failure-issue

器件型号:BQ76952


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们从现场收到基于 BQ76952 IC 的 BMS、我们观察到以下问题:

 批号:5000

1.在某些 BMS 中、仅 BQ76952 IC 在 50 个

2.在 15 个电脑。 BMS、我们观察到 BQ IC 以及随机的 3 至 4 个平衡电阻器(电流滤波电阻器)发生故障。 这里需要注意的是、与 VC0 连接的电阻器在所有这些电路板中均出现故障。

3、30 台电脑。 BMS、两个平衡电阻器以及 BQ IC 被烧录。

我们无法分析上述与 BQ 相关的故障性质

请通过分析根本原因帮助我们提出解决方案建议。

谢谢  

Rahul Sharma   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    您是否可以分享原理图?

    此致、

    Rohin Nair