This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:PCAK +到电池组的充放电路径(4p)

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562107/bq4050-the-charge-discharge-path-of-pcak-to-the-battery-pack-4p

产品编号:BQ40Z50


工具/软件:

工具/软件:

你好,我想问什么充电路径电池包+充电(4p)? 只断开 CHG、关闭 DSG。 充电时、CHG 和 DSG 是否同时打开?

PCHG 预充电电路中的 Q1 和 R1 被省略、PCHG 暂停。 



数据手册中 CHG ON 和 DSG ON 的模式是什么? 

下图表示的是什么、您可以帮助回答它 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zilin、

    1. 是、充电时 CHG 和 DSG 都导通。
    2. 在数据表中、它模式意味着两个 FET 都完全导通。 电量监测计可能会绕过充电、只是导通 FET、因此 PACK+和 BAT+会短接 空载
    3. 它介绍了 FET 泵的电路。
      1. CHG 仅在 BAT 电压下工作
      2. DSG 从 PACK 和 BAT 工作。

    -米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miguel、

    感谢您的回答、这解决了我的疑虑。 当电池组向 PACK +放电时、CHG 和 DSG 的状态是什么?

    -Zilin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zilin、

    这取决于负载。 如果您的负载很小 (< 100mA)、则 CHG FET 的体二极管应该足以让足够的电流通过(取决于 FET)。 DSG FET 将始终导通、除非发生保护或 PF 等错误。

    -米格尔