This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:创建了一个.bin 文件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562465/tps65219-created-a-bin-file

器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具/软件:

您好的团队、

我尝试使用 TPS65219 GUI 工具输出.bin 文件、但只能选择/输出.csv 或.json 文件。

还有一件事我想问:
当所有配置的 BUCK/LDO/GPO 均处于完成的输出状态时、是否可以通过 I2C 更改设置?
我想这可能可以使用 USB2ANY 进行编程。
具体而言、我想在 PMIC 处于运行状态时重写以下寄存器进行实验:
・POWER_DOWN_SLOT_0_DURATION_*寄存器

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    遗憾的是、TPS65219 GUI 目前仅支持.csv 和.json 文件格式。  

    如果需要、必须将.csv 数据转换为.bin 格式。

    是的、  在运行状态下、可以通过 I2C 配置 POWER_DOWN_SLOT_DURATION 寄存器。  
    下电上电时、这些寄存器值将恢复为原始 NVM 值。  

    USB2ANY 可用于连接到 TPS65219GUI 或您可能喜欢使用的任何 I2C 接口。  

    此致、
    Sarah