This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:REGIN 振荡

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561651/bq34z100-regin-oscillating

器件型号:BQ34Z100


工具/软件:

您好:

REGIN 振荡是否正常? 我在 REGIN 上看到一个周期时间为 425ms 的振荡。 电压电平介于 3.5V 至 4V 之间、在达到 4V 之前、会短暂下降 500us、降至 2V。 我建议将 MOSFET 设置为 10k 和 2N7002、但采用 5.1V 齐纳二极管、而不是 5.6V。 齐纳电压是否至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    齐纳二极管不应引起任何问题。 您能分享您的原理图吗?

    REGIN 是 LDO 的输入、您是否建议 REGIN 在您的电源轨上引起电压振荡?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是我的原理图。 我在 regin 上使用不同的电阻器和电容器进行了测试。 不管怎么说、Regin 引脚上似乎有一个振荡。 如果 FET 的另一侧出现振荡、我实际上没有测量过。 我现在已经使用可产生 3.3V 电压并保持稳定的 LDO 进行了测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢原理图。

    如果您查看 EVM 原理图、有一个小型电路用于为 REGIN 供电、这实际上可用作 LDO。 您需要一个更稳定的电源(例如 LDO 或其他电源轨)来为 REGIN 供电。  

    此致、

    Diego