This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561888/bq34z100-r2-bq34z100-r2

部件号:BQ34Z100-R2


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!!

我正在使用“BQ34Z100-R2"电量“电量监测计、但我对通过 12C 线路从电量监测计获得的输出有以下一些疑问。

1.从主器件和从器件端获取时钟延展。

2.为什么这个时钟发生拉伸(具体原因(处理. TX. Rx。 未就绪)。

3.正如我在手册中阅读的,没有固定的时钟拉伸时间,所以请您说明具体的原因。

4.有没有办法减少时钟延展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    器件时钟延展以在发送数据之前完成任务/计算。 没有办法防止这种情况发生。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    您能否说明此电量计的原因、合适的波特率是多少?

    BR、

    Arun Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    时钟为 400kHz。 因此<400kb/s

    此致、

    Diego