This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86637:将输出与二极管组合

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM86637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562283/tpsm86637-combining-outputs-with-diodes

器件型号:TPSM86637


工具/软件:

多个 TPSM86637 芯片的输出是否可以与二极管结合使用?  组合输出是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Sahara:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    您可以使用 Diodes 实现或运行、但这不能保证均等的负载共享。 (如果使用此方法,您也可以尝试使用“PMOS 作为二极管“,而不是仅使用二极管,以获得良好的效率)。

    如果您想推荐一些备选降压转换器、请告诉我输出电压和电流要求。

    - Hitesh