This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:检测 Rp USB-C 0.5A、1.5A、3.0A 模式

Guru**** 2814115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730, BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562269/tps25730-detecting-rp-usb-c-0-5a-1-5a-3-0a-modes

器件型号:TPS25730
主题中讨论的其他器件: bq24600

工具/软件:

在我的应用中、我使用 TPS25730 协商 PD 电源适配器提供的最高电压和电流 PDO 合约。
然后、我通过 I2C 提取已建立的 PDO 合约、并使用  额定电压和电流并命令两个 BQ24600 电池充电器来匹配输入功率。
这样、我就可以以最高可用功率为设备的电池组充电。

我遇到的问题是用户将设备插入仅具有 USB-C 5V/0.5A、1.5A 或 3.0A 模式的非 PD 适配器。

 TPS25730 能够检测这三种 USB-C 电流模式(数据表中的图 8-15)、但我无法找到任何方法来检索该检测结果。

是否可以在“I2C Registers“中找到该信息?

我在文档中的任何位置都找不到它、可能丢失了它。
如果未使用结果、我不确定检测 Rp 模式的用途、因此我想 会询问。  

我可能需要添加一个额外的电路来再次检测电压、但这会产生额外的成本和复杂性。