This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:按照行业标准申请家庭自动化电路设计。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28750, UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562525/ucc28750-requesting-for-a-home-automation-circuit-design-as-per-industry-standard

器件型号:UCC28750
Thread 中讨论的其他器件: UCC28742

工具/软件:

大家好。

开发的是家庭自动化产品。 因此、我使用 hilink 5V SMPS 作为 230V 至 5V 的输入。 但除此之外、什么是输入保护电路、我还可以用于交流输入。 至于手动切换点,对于 MCU,对于继电器,我可以使用哪种类型的保护电路. 请按照行业标准指导我。 如果您有任何电路可以将 230V 输入转换为 5V、1A。 就可以直接将其用于所有保护电路。 请指导我完成设计部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smruti:

    我不确定您需要遵循哪些标准、但 PMP40487 看起来是一个很好的起点。  它使用 UCC28742、这将比 UCC28750 效率更高。 这是一个 WEBENCH 设计、可帮助您开始使用 UCC287502。

    希望这能回答您的问题。