请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87702-Q1工具/软件:
尊敬的 TI 合作伙伴:
是否有办法 在不使用 I2C 通信接口的情况下设置 LP87702-Q1 输出电压调节?
这意味着 LP87702-Q1 独立运行。
电池为 VIN_B0 和 VIN_B1 供电后、VOUT0 和 VOUT1 输出 3.3V、VOUT2 输出 5V0、但不由 MCU 控制。
是否有任何硬件搭接方法来设置固定输出电压及其开关频率?
非常感谢。
SK。