This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:Webench Power Designer 上的 TPS61372 仿真

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562558/tps61372-tps61372-simulation-on-webench-power-designer

器件型号:TPS61372


工具/软件:

您好:

我尝试运行 Webench Power Designer 并使用 TPS61372 进行仿真。

输入条件为

VIN 3.135V-3.465V

输出电压 5V

IOUT 2.1A

环境温度 30C

在这种情况下、WEBENCH 无法设计电路。 结温似乎过高? 我知道为什么会这样吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miatsu、

    遗憾的是、TPS61372 不支持这种情况、电流能力/电流限制不足以支持 3.3V 至 5V/2.1A、并且热结果也不支持这种情况、结温会超过最高工作温度。

    如果您还有其他问题、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Nathan