This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:TPS61376 输出电容限制

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1562393/tps61376-tps61376-output-capacitance-limits

器件型号:TPS61376


工具/软件:

TPS61376 的数据表给出了 2000uF 时的建议最大输出电容。 由于负载的脉冲性质、我发现需要 4700uF 或更大。
是否有理由在 TPS61376 上不使用 4700uF 或更大的输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电容过大会影响环路稳定性。 您仍然可以尝试调整补偿参数以实现足够的环路稳定性。 但我们从未测试过、也无法保证环路稳定性。

    此致、

    Travis