This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:连接到负载时、PACK 引脚电压下降

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561100/bq40z80-pack-pin-voltage-is-dropping-when-connected-to-load

产品型号:BQ40Z80


工具/软件:

您好:

当将电池包与 BQ40z80 IC 连接时、电池包引脚电压从 15.56V 降至 2.7V、不会触发保护或执行任何操作、并且不执行学习周期。 I2C 与 MCU 的通信中断。
上星期工作正常。
有什么想法为什么会发生这种情况?

请找到所附的日志、其中显示了相同的 e2e.ti.com/.../pack-pin-dropping.log
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核、请附加与项目关联的.log /.gg 文件。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    日志文件附在上面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    到什么时候才能得到答复?
    这是一个星期没有反应。

    谢谢