工具/软件:
您好:
我正在使用 UCC27712 采用的半桥配置的栅极驱动器 Infineon IMTA65R033M2H SiC MOSFET 。
在数据表中、我看到了两条有关 VDD 电源电压的信息:
-
在建议运行条件中:
-
10V 至 20V 常见设计
-
10V 至 17V 驱动电阻器
-
-
在“绝对最大额定值:
-
VDD 电源电压高达 24V
-
我最初选择的应用的器件 20V 对于辅助电源、主要是为了进一步降低 MOSFET 的 RDS (ON)、因为使用我们的电源策略生成 20V 电压比生成 18V 或 15V 电压更简单、更方便。 但我现在意识到、数据表明确将推荐的 VDD 限制为 对于 MOSFET、为 17V 。
我的问题:
-
是否可以操作 UCC27712 VDD = 20V 栅极驱动器拓扑等 SiC MOSFET 时、会发生什么变化?
-
如果不推荐、您能否澄清超过 17V 时的主要风险或故障机制(例如驱动器可靠性,输出级应力)?
- 如果我使用外部浮动电源而不是自举二极管、建议使用哪种电容器值 vb. 和 VS ? 我是否需要添加其他内容等?
您可以在下面的原理图中找到我们的元件缩写值。
感谢您的支持!
此致