This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:FMEDA 计算

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563070/tps628502-q1-fmeda-calculation

器件型号:TPS628502-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我的客户对 TPS628502-Q1 FMEDA 计算有一些问题。

他们使用的标准是 SN29500、并参考我们的文档“时基故障为 25“。

但是、我们提供的 FMD 在 IEC 61508 和 ISO 26262 中列出、他们要求我们不在 SN29500 中列出 FMD

那么、 当用户提到  SN29500 时、您能提供一些 FMEDA 计算指南吗?

注意:客户将使用此公共论坛与您进行直接讨论

此致、

张晓伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、 团队
    我们想了解哪些故障模式和故障模式分布基于 SN29500 标准?   

    此致

    戴文华  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wenhua Dai:

    我会在内部进行检查、然后返回给您。

    谢谢、此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们公司在 VINFAST FCAM 项目中使用的 TI 电源芯片包括:TPS628502-Q1、TPS74501-Q1、TPS2553-RQ1 和 TPS61379。  
    您能否列出以下情况下的 SN29500 值?
    任务剖面:

     

    平均 环境温度(°C)

    分叉

    TEMP1

    –40°C

    6%

    TEMP2

    23

    20%

    温度 3.

    50

    65%

    温度 4.

    100

    8%

    温度 5.

    105.

    1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间紧张,请明天晚上回复,谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Wenhua Dai:

    对迟来的答复表示歉意。

    我们想知道什么故障模式和故障模式分布基于 SN29500 标准?   [/报价]

    请参阅本文档中的第 5 节 Siemens SN 29500 时 基故障模型第 4 页->了解符合 IEC 623801 和 SN 29500 的功能安全时基故障基本故障率估算(修订版 A)

    您能否列出以下情况下的 SN29500 值?

    为此、您需要从下表中选择拟合作为参考、从而使用此公式计算您任务剖面的拟合。

    应用时基故障率=时基故障率参考值和温度×温度因子×电压因子×电流因子×%时应力因子

    谢谢、此致、

    Moheddin。

    [/quote]