This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:镀锡厚度

Guru**** 2609665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563582/tps7a7300-au-plating-thickness

器件型号:TPS7A7300


工具/软件:

您好、您能否分享以下 PN 引线的镀金厚度?

TPS7A5301WQRTKRQ1
TPS7A7300RGWT
LMX2595RHAR

谢谢、Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrew;

    对于  TPS7A5301WQRTKRQ1

               外部铅镀成分: NiPdAuAg

               μin 镀铅厚度(μ m): NI 10uin min / Pd 0.2uin min / AuAg 0.2uin min
      TPS7A7300RGWT  

               外部铅镀成分: NiPdAu

               μin 镀铅厚度(μ m): 薄壁 20uin(最小值)/薄壁 Pd 0.4uin(最小值)/薄壁 0.12uin(最小值)
    而  LMX2595RHAR 不是由我的产品负责的 LDO 器件。
    BR;
    Bett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  这是非常有帮助的。  我可以单独提交 PN  LMX2595RHAR TT。

    Andrew