This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350-Q1:栅极驱动器:X 射线检查

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564291/ucc5350-q1-gate-driver-x-ray-inspection

器件型号:UCC5350-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC5350

工具/软件:

您好的团队、

客户希望将 X 射线检查添加到生产线、他们想确认以下产品的 X 射线最大强度是否正常。

sProducts:UCC27524AQDRQ1、UCC27624AQDRQ1、UCC5350MCQDRQ1

X 射线辐射:最大  5.0 Gy

此致、

丰伟生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Foong Wei Seng:

    5 格雷斯是一个很大的辐射。 我们的航天级器件由于辐射测试而非常昂贵、在其最终测试流程中仅施加 50-300krad/Si 的总电离剂量。

    我们不符合 UCC5350 的耐辐射标准、因此我无法确认或拒绝您客户的问题。  

    我们在 UCC5350 的故障分析中当然使用了 x 射线、但在进行基准测试或功能分析后、我们不会将器件视为存在风险。  

    如果是一次性测试、则该器件可能会完好无损。 这是一款具有大功能尺寸的栅极驱动器、其固有的抗辐射能力比嵌入式处理器更强。 有些器件专为连续辐射暴露而设计(QMLQ QMLV 额定值)、但 UCC5350 未设计或符合这些额定值

    此致、

    Sean