This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79718B-Q1:监控和读取 Tsref 引脚

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564604/bq79718b-q1-monitor-and-read-tsref-pin

器件型号:BQ79718B-Q1


工具/软件:

您好团队:

我查阅数据表、了解我们是否有可用于读取和监控 AFE Tsref 引脚电压的寄存器设置、我可以找到一些与 Tsref 引脚相关的寄存器、例如 tsref_osc、tsref_uv、tsref_ov 等… 用于诊断目的、但不能用于任何允许持续探测/监控 Tsref 电压的寄存器设置。

请指导我、是否有寄存器设置允许执行上述操作?

BR、

Jinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    并不存在允许直接测量 TSREF 引脚的专用寄存器设置、但权变措施是可以将 TSREF 引脚连接到 GPIO、因为可以通过寄存器来监控 GPIO 引脚电压。  

    谢谢您、  

    Pranav Ananthan