This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610 与 COTS BMS 的兼容性

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564161/bq24610-bq24610-compatibility-with-cots-bms

部件号:BQ24610


工具/软件:

我计划将 BQ24610 充电器 IC 与商用现成 BMS 配合使用、用于 6 节串联锂离子电池包。 我需要 BMS、因为它提供主动电芯平衡功能、可以监测电池包的荷电状态 (SoC)。

在我的应用程序中:

  • BMS 必须保持与蓄电池的永久连接。

  • 仅在充电时才应连接充电器。

  • 在充电过程中、系统负载还必须通过电源路径从充电器汲取电流、而不仅仅是从电池汲取电流。

我最初的想法是将 BMS 的充电器正极端子 (Charger+) 连接到 BQ24610 的 PACK+输入端。 蓄电池只能连接至 BMS。 思路是、当启用充电时、BMS 通过其 FET 在内部将 B+(电池正极)和 C++(充电器正极)短路、从而有效地让充电器能够为电池和负载供电。

我的问题是:

  1. 这种方法是否可行?

  2. 如果没有、配置连接的正确方法是什么、以便:

    • BMS 始终保持连接、

    • 可以安全地插入/拔出充电器、和

    • 系统在充电时会从充电器汲取电流?

我在下面提供了建议设置的方框图以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    这种方法是否可行?

    我认为这种方法没有明显的问题、尽管我在电池监测器方面的经验有限、但联系支持您所选电池监测器的团队可能会有所帮助。

    此致、

    基督教