This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62291:输出(切换)侧故障

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561647/tps62291-output-switching-side-failure

部件号:TPS62291


工具/软件:

您好、

TPS62291DRV — 这是我们在产品中使用的 IC。  

由 USB (5VDC) 供电的产品、提供给输入电压、EN 和模式引脚。

我们 为产品进行了湿热循环(热)测试。

测试说明:

  • 温度:30°C 在 95% RH 下、55°C 在 93% RH 下(无冷凝)。
  • 周期数:2 个周期
  • 持续时间:每个周期 12 小时驻留

在 30 度时为 6 小时、在 55 度时为 6 小时、在一个循环中具有上述湿度。

从 30°C  到 55°C 的斜升 将以 3 度/分钟的速率发生、该时间不包括在停留时间内。

问题:

热测试 2 产品无法正常工作后、两个产品故障的根本原因都是 TPS62291DRV 的输出端故障。

一个电路板在 O/P 侧短接 (SW 至 GND)。

另一个电路板将 2.9V 用作 O/p 并持续短时间(少于 1 分钟)、并变为 0.3V。 这也是通过将稳压器与电路的其余部分隔离来进行检查的。

在 Vin 到 GND 引脚之间、确实观察到两个电路板上存在 60 Ω 和 144 Ω 的阻抗。  

PLS 共用此调节器的行为原因。  

此致、

C.哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.Hari:

    TPS62291DRV 已通过以下鉴定测试、包括偏置和无偏压 HAST 以及温度循环。

    在输出和输入上观察到泄漏的一个原因可能与电路板组装后的剩余磁通量有关。 水分可能有助于助焊剂颗粒形成泄漏路径。  

    我建议在电路板上进行超声波清洁、确保 在鉴定测试之前没有剩余的助焊剂颗粒

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Varun John 

    感谢您的回答、我有疑问。 如我在之前的评论中所述、我们在 93%- 95% RH 的条件下测试了我们的产品、但是您分享的 HAST 测试是在 85% RH 下进行的。  

    在 93%- 95% RH 条件下进行的测试是否会导致 TPS62291DRV 失败?  

    数据表中没有湿度数据。

    此致、

    C.哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hari:

    使用的 85% RH 符合相应的 JEDEC 标准。

    我不认为在测试中使用 95%的较高 RH 是原因。 与您提到的测试相比、此器件在 85°C 下进行的四次测试是在更高的温度 (130°C) 下运行的、并且持续时间(96 小时)更长。  与您提到的测试相比、我认为这对器件来说是一个压力更大的 qual。

    此致、

    Varun