Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
主题:BQ76907 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好团队、
在 BQ76907 的电芯平衡过程中、DSG 和 CSG 上的 MOSFET 是否导通或关断? 我在规范中找不到任何相关描述。 请帮助我看一下。 谢谢你。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
工具/软件:
您好团队、
在 BQ76907 的电芯平衡过程中、DSG 和 CSG 上的 MOSFET 是否导通或关断? 我在规范中找不到任何相关描述。 请帮助我看一下。 谢谢你。 
尊敬的 Gavin:
感谢您的答复。 还请帮助我回答以下问题、谢谢。
1. DSG 和 CSG MOS 晶体管除了电流保护之外还有其他功能吗?
2.可以移除 DSG 和 CSG MOS 晶体管、客户可以使用外部 Pack+Pack-进行电源保护吗?
BQ76907 的 VSS 端子是否需要连接到电池的负极端子?
4.电容器 C20 和 C21 的功能是什么,对电容器的选择有什么要求? 
尊敬的 Alon:
以下是我对您个人问题的回答:
[quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563854/bq76907-q1-during-the-cell-balancing-process-of-bq76907-are-the-mosfets-on-the-dsg-and-csg-turned-on-or-off/6022376 DSG 和 CSG MOS 晶体管是否具有电流保护之外的其他功能?除了充电或放电期间的过流/短路保护之外、它们还会根据电芯的过压/欠压、TS 过热/欠温、内部过热、主机看门狗超时和 VREF/REGOUT VSS 测量检查的反应断开与充电器/负载的连接。 这些故障可以配置为使用 CHG/DSG FET Protections A 和两个 FET Protections B 寄存器关断 FET。 最后、如果需要、也可以使用主机命令手动关断 FET
[quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563854/bq76907-q1-during-the-cell-balancing-process-of-bq76907-are-the-mosfets-on-the-dsg-and-csg-turned-on-or-off/6022376 可以移除 DSG 和 CSG MOS 晶体管、客户可以使用外部 Pack+PACK-来实现电源保护吗?是的、如果您选择使用单独的 PACK+/PACK-保护、则可以完全移除 CHG/DSG FET。 如果不需要此功能、则可以将 CHG/DSG 引脚保持悬空。
[quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563854/bq76907-q1-during-the-cell-balancing-process-of-bq76907-are-the-mosfets-on-the-dsg-and-csg-turned-on-or-off/6022376 BQ76907 的 VSS 端子是否需要连接到电池的负极端子?是的、VSS 端子需要一条到 BAT-端子的低电阻路径来绕过 VC0 串联电阻器。
[quote userid=“478696" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563854/bq76907-q1-during-the-cell-balancing-process-of-bq76907-are-the-mosfets-on-the-dsg-and-csg-turned-on-or-off/6022376 电容器 C20 和 C21 的功能是什么、它们的选择是否有任何要求?电容器 (C20、C21、C14 和 C18) 称为 ESD 电容器。 这些电容器在发生 ESD 事件时提供了一条电流路径来绕过 FET 和电池。 作为额外的安全措施、两个电容器串联在一起、这样当一个电容器发生故障时、两条路径之间不会出现短路路径。