This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772-Q1:具有集线器的双路 USB PD

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25772-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1563184/tps25772-q1-dual-usb-pd-with-hub

器件型号:TPS25772-Q1


工具/软件:

您好:

  1. 有人可以建议  使用 TPS25772 对具有集线器的双 USB PD 进行 GUI 配置吗?
  2. GPIO2 与 GPIO3 如何连接?

这是我要重现的原理图、TPS25772 数据表中显示了 P68。

在我的应用中、端口 A 和端口 B 都是 USB2.0 和 USB3.2 第 2 代下行端口。 它们也是具有电力传输和 BC1.2 功能的电源。

GUI 中有什么配置? 需要对 USB 端口和 GPIO 进行更改。 我在 GUI 参数中找不到任何清晰的内容。 PA_FAULT 和 PB_FAULT 在何处连接?

 

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    请注意、BC1.2 功能需要由集线器实现。  故障信号也应该进入集线器。

    下面的这些设置与您的帖子中显示的原理图相对应。  但是、原理图仅假设 USB2.0。  是否需要考虑 USB3.2 第 2 代的电缆方向?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您提供 GPIO 的介绍。 现在对我来说更清楚了。

    USB 端口选项卡配置如何? 您能否确认主要参数:  

    1. USB COMM Capable (data) Enable :端口已连接到 集线器(因此 TPS25772 不再管理 USB2.0 )  

    2. USBCommCapableAsHost Enable :端口面向下行端口

    3. BC1.2 是隐藏的:正如你提到的,它现在是管理 BC1.2 的中心

    我选择了一个实现 BC1.2 是的集线器。 USB3.2 第 2 代信号连接到多路复用器、需要电缆方向。 我发现电缆方向端口 1 和端口 2 的 GPIO、这些参数对我来说是清晰的。 感谢您的提问。 如果您考虑其他重要方面、请毫不犹豫地强调这些方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    应同时启用 USB Comm Capable(数据)和 USBCommCapableAsHost。  由于我们需要集线器/主机处理 CDP 握手、因此 BC1.2 会自动隐藏。

    这听起来会令人困惑、但我确认您不需要更改 USB3rate 设置。  与 TPS25772-Q1 相关、不会影响任何内容。

    请为两个端口启用 TX ID。  这是 USB 合规性所必需的。  如果您要通过 USB-IF 进行正式认证、则可能需要根据 VIF 中的定义来更新产品类型。  否则、可以忽略。

    其他一切看起来都不错。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常感谢您提供的额外信息。 现在对我来说很清楚。

    此致、