This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 的 PFC 电压在启动期间会发生抖动、并且在重复启动期间也会发生抖动。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1561296/ucc28070-the-pfc-voltage-of-ucc28070-will-shake-during-startup-and-it-will-also-shake-during-repeated-startup

器件型号:UCC28070


工具/软件:

亲爱的

  UCC28070 的 PFC 电压在启动期间会发生抖动、它也会在重复启动期间发生抖动。 请您提供建议。谢谢。

   

Startup、and C1:VCC Voltage C2:PFC Voltage

重复启动、C1:VCC 电压 C2:PFC 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    我可以看到 VCC 是连续的、但 PFC 似乎在特定的时间间隔(几百毫秒)内停止开关。  

    波形中没有足够的信息来提示导致此行为的原因。  

    请提供相同的 PFC Vout 波形以及 VAO (1V/div) 和 VINAC (1V/div) 上的电压。  我不再需要 VCC 了,因为我可以看到它在这些关机中保持高电平。  

    另外、请确保插入高分辨率图像。  上面的是低分辨率和非常模糊的,所以很难看到细节。  

    最后、如果可能、请提供 PFC 电路的原理图。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

      更新波形 和 sch.Thanks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    感谢您提供新波形。  

    我可以看到 VINAC 引脚上的电压有一些零伏间隔:

    在这些 0V 间隔期间、UCC28070 的 IMO 信号也被驱动至 0V、因此 GDA 和 GDB 的 PWM 输出会关断。  

    因此、请研究 VINAC 在这段时间内变为 0V 的原因。   
    您的原理图标记显示 IC1 被旁路、R3 被直接跳接至 VINAC 节点。  是这样吗?

    请验证交流输入电压在 VINAC 变为 0V 的这些时间内是否为高电平。  如果在此期间交流电也变为 0V、则请更正交流电源。  如果 AC 保持高电平、则请研究为什么 VINAC 在这些时间间隔内变为 0V。  确保没有其他任何器件连接到 VINAC 以将信号电压拉至低电平。   


    在原理图中、我看到二极管 D1 和 D2 连接不正确。  请修复原理图、同时确保 PCB 上的 D1 和 D2  连接正确、如我在此处的标记所示:   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

     客户修改了 RS 电阻器、从而改善了启动抖动、但带来了其他问题。 情况如下:
    1:如果 RS 电阻器 (R26 R44) 的电阻增加到 20R 以上、则交流 230V 启动抖动会得到改善、但无法加载交流 115V、且 PFC 电压在加载时会降至 240V(如附件 1 #所示)
    2:RS 电阻器 (R26 R44) 的电阻降至 10R 以下、可以加载交流 115V、但可能会出现启动晃动和非启动现象(如附件 3 #所示)

      您可以提供建议吗?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    为什么客户没有做我建议做的任何事情?  
    如果忽略我的建议、将很难帮助解决这个问题。

    为什么客户修改 R26 和 R44 的值?   
    在原理图中、R26 和 R44 = 33.2R。   
    如果客户先值增加到 20R、然后再降低到 10R、那么如果 33.2R 不是真实值、电路板上的实际值是多少?

    与原理图相比、实际电路板上是否有任何其他元件值不同?   

    在上一个 E2E 主题中、我建议填写这个 Excel 工具: https://www.ti.com/tool/download/SLUC114 
    正确填写后、它将为 R26 和 R44 提供正确的值。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

     目前,客户电路承载 1200W 负载、220AC 输入、PFC 电压输出正常。但在低电压输入下,如具有 1200W 负载的 115VAC 时, PFC 电压会抖动几次。
    客户使用 Excel 工具计算 2500W 负载参数以进行调试。 您能否帮助检查此参数是否合适(我无法上传 Excel 文件)? 或者、您能否提供 2500W 负载输出参数供客户调试? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    如果 PFC 设计目标为 2500W 输出功率、则 2500W 是可与 Excel 工具配合使用的正确负载参数。
    如果 PFC 设计目标为 1200W 输出功率、则 1200W 是要与 Excel 工具结合使用的正确负载参数。
    在任一种情况下、只要交流电源能够提供输入电源、PFC 电路就应在 115Vac 和 220Vac 条件下正常工作。  

    通过点击“Insert",“,从、从菜单中选择“Image/video/file",“,然后、然后点击“Upload"并“并浏览您的文件、可以将填充的 Excel 计算器工具等文件插入 E21E 线程中。  

       

    蓝色波形显示交流输入定期关闭并重新启动、可能是由于交流电源的电流限制设置过低。

    这是我第三次 请求 您的客户 调查 VINAC 信号(绿色)显示 0V 间隔的原因。
    我认为这是因为交流电源变为 0V、我希望验证或消除这种可能性。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、

      附件是今天测试的波形、添加了交流输入电压、C1 为 PFC 输出电压。谢谢。

    e2e.ti.com/.../UCC28070_5F00_Design_5F00_Tool_5F00_2.0-_2800_2500W_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、  

    感谢您提供新的波形和 Excel 电子表格。  

    交流波形确认了我的怀疑、交流电源本身正在关断、因此导致 PFC 关断。  
    UCC28070 无法控制这种情况。

    请让您的客户调查交流电源关闭的原因并纠正这种情况。  

    在 Excel 工具中、客户指示输入范围为 85V~265V 交流时输出功率为 2500W。  
    通常、这种更高的功率级别仅在较高的输入电压下运行、通常不在 85VAC 下运行。  
    然而、尽管这种情况并不常见、但仍然可以进行控制。  在 85V 交流输入和 2500W 输出时、输入电流将非常高。  

    客户似乎不了解低电感对此设计的影响。  
    在第 3 步(从第 110 行开始)、您的客户希望在 230V 交流电压下具有低 THDi、输出功率为 125W(满载的 5%)。   
    为此、该工具计算出升压电感器的值应为~6.2mH。   

    相反、客户希望使用 150uH 电感。  此值将导致电感器中出现 DCM 电流、并在  230VAC 和 125W 下产生高 THDi。
    实际上、即使在 230VAC 和 2500W(100%负载)下、也需要至少 300uH 来实现大幅 CCM 和低 THDi。  
    请让您的客户重新评估他在特定输出功率级别和输入电压下对 THDi 的要求。   

    此致、
    Ulrich