This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:UCC25660 UCC25661

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25660, UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533139/ucc25661-ucc25660-ucc25661

器件型号:UCC25661
主题中讨论的其他器件:UCC25660

工具/软件:

尊敬的先生:

TI 何时会发布 UCC25660 和 UCC25661 的仿真模型?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我正在努力获取此信息。 我应该能够尽快发送给您。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    这实际上是 UCC256612 模型。 高电压启动不是一个特性、因为该模型尝试侧重于在整个负载范围内启动操作。 我们正在更新此版本并发布涵盖不同可用选项的版本。

     e2e.ti.com/.../UCC25660x_5F00_PoP_5F00_Encrypt.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这将只在 Tina 工作?

    谢谢  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhananjay:

    Simplis 模型需要 SImplis 仿真工具。 这在 Tina 是无法工作的。

    对于基于 pspice 的模型而言、LLC 拓扑过于复杂。 如果我们做了一个,它将需要永远运行。 Simplis 是一款整体式线性仿真器、工作速度更快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    我们将在 LLC 设计中使用 UCC25661x、您提供的仿真模型“UCC25660"是否“是否与 ucc25661x 相同?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    是的。 模型名称未更新、但这是 UCC25661 的模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    请参阅下图、

    Ch1:低侧 MOSFET Vgs、Ch2:高侧 MOSFET Vgs、

    您能帮助检查一下有效占空比为何如此小?

    我还上传 ucc256612 参数的 Excel 文件。  

     e2e.ti.com/.../UCC25661x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_Rev2.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    LLC 拓扑始终以 50%的占空比运行。 它通过改变频率来控制负载的电源。  

    希望这能回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    我知道、但我的问题是、高侧和低侧 VGS 的占空比仅在 40%左右(死区时间很大)、如何将其占空比调整为接近 50%?   

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    UCC25661 具有自适应死区时间控制功能、该功能与设置谐振回路的方式有关。 您看到的是空载还是满载情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

    空载@ 50V 时、LLC 转换器在突发模式@ Vin 400V 下运行。

    当负载增加到 2A @ 50V 时、LLC 退出突发模式、 占空比为 40%、直至满载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您能分享您的原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 JCHK:

    请参阅附件、其中 Lr= 30uH、Lm=300uH 和 Cr:4.7nF+4.7nF、这些参数是固定的。

    谢谢。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LLC_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     JCHK Hi JCHK、

    您对该设计有何建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    我们正在研究这个问题、并将回复您。 这是我们看到的第一个这样的行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK 

    嗨、Jckh、您是否有任何最新消息或需要我提供的任何信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    这看起来像一个启动波形、您要测量的实际死区时间是多少? 从上面的曲线可以看出、小于 1us、这是正常现象。 您是否了解了稳态运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

    Vin:400V、OUT:50V/4A 稳态。

    图片 1:CH2:高侧 VGS、 CH4:高侧 VDS  

    Picture2:CH2:低侧 VGS、 CH4:低侧 VDS

    脉冲宽度约为:1.2us

       

    我还发现了 Vout 的过冲、您能帮助检查吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:  

    您对这些问题有什么理想吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Marco、

    开关看起来是正常的、因为这实际上表明它是零电压开关。  

    至于过冲。 负载处有多大的输出电容? 是否可以通过增大它来缓解过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    在图中、占空比仅为 243.8kHz 时的 1.2µs、这意味着占空比约为 30%。

    您能否解释一下原因并提供仿真结果? 我无法在仿真中重现真实的测试结果。   

    电容器为 186uF、我将其增加到 500uF、但对过冲没有太大帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    您需要查看 HO 和 LO 脉冲来查看占空比。 不是 VGS 和 VDS。 如果您查看 HO 和 LO、您会看到处于等量的时间状态。  

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    正如我们前面讨论过的

    Ch1:低侧 MOSFET Vgs (Ho)、Ch2:高侧 MOSFET Vgs (Lo)、

    占空比约为 30%~40%@  Vin:400V、out:50V/4A 稳态。

    因此、占空比很小、但我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    LO 和 HO 脉冲在正常且是谐振所需的相同持续时间内开启。  您正在查看的是死区时间、这是使谐振回路中的电流反转所需的死区时间、因此下一个开关周期可以是 ZVS(零电压开关)。

    这有道理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK、 JCHK 

    这正是我的好奇之处——为什么死区时间如此之大?
    如何验证死区时间值是否正确?
    我想缩短死区时间、因为占空比太小、这会导致电压利用率降低并阻止 LLC 在预期的谐振频率下运行。

    最初、我认为较小的占空比是由 ZCS 保护功能引起的、但根据实际测量值、情况似乎并非如此。

    您能否提供更多方法来帮助我确认占空比是否确实太小?
    这在设计中可能是一个严重的问题。

        

    黄色为:V_iSNS

    绿色是: VGS 的高侧 MOSFET

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco、

    最大死区时间为 1us。 这是通过查看 HS 引脚上的压摆率来确定的自适应死区时间。 如果达到最大死区时间、开关级的 COSS 可能过大。 请参阅第 8.2.2.12 节:

    这意味着您的 LI2 能量需要大于 COSSV2 能量。

    您能否试用具有较低 COSS 的 FET、看看它是否有所帮助?

    此致、

    John