This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25820:低电池电压状态下的 1s 充电电流限制

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564140/bq25820-1s-charge-current-limitations-in-low-battery-voltage-states

器件型号:BQ25820


工具/软件:

我正在寻找一款充电器器件、该器件可在 1 节电池 2.5V 至 4.2V 的整个充电周期内适应 10A 最大输出。 该器件是否能够操作预充电配置、或者是否会存在电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    [引用 userid=“670283" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564140/bq25820-1s-charge-current-limitations-in-low-battery-voltage-states ]我正在寻找一款充电器器件、它可以在 1 节电池 2.5V 至 4.2V 的整个充电周期内提供 10A 最大输出。 该器件是否能够操作预充电配置、或者是否会存在电流限制?

    是的、可以禁用预充电、然后您可以在 0-4.2V 范围内实现快速充电 (10A)。

    此致、

    基督教。