This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25186EVM:BQ25186

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564041/bq25186evm-bq25186

器件型号:BQ25186EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25186

工具/软件:

再次大家好:

我对 BQ25186 TSMR 引脚有一个附加问题。

我不在应用中使用热敏电阻。

只需在 TSMR 引脚上提供 100K 上拉电阻和瞬时开关来进入/退出运输模式是否足够?

提前感谢。

Dan Fasano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    感谢您的联系。

    如果 未在 TS/MR 引脚上使用热敏电阻、请在 TS/MR 和 GND 之间连接一个 10k 电阻器。 这可以确保引脚保持在有效的 TS 充电电压范围内(TS 正常)。  还可将一个开关连接到此引脚以实现按钮功能。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我在 EVM 上尝试了一个 100K 上拉电阻、因为开关需要一个上拉电阻、这个上拉电阻似乎可以正常工作。

    想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    如果 TS/MR 引脚被上拉、器件可能会处于 TS COLD、从而暂停充电。 不过、如果 TS_EN 位 (REG0x7[6]) 设置为 0 以禁用 TS 功能、 则上拉电阻不应导致任何问题。

    通常、TS/MR 引脚上的按钮用于在按下时将引脚拉至低电平。 TS/MR 引脚上有一个 38uA 电流源、用于 TS 电池温度监控和按钮按下检测。

    您能解释一下上拉电阻的用途吗?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我不知道 TSMR 引脚上有 38uA 电流源。 因此、当引脚未接地时、10K 电阻仅提供 0.38V。

    我认为、断开时需要上拉电阻、按下按钮时需要使 PB 开关处于高电平。

    也许这种想法是不正确的??

    我注意到在 EVM 上有一个 100K 上拉电阻和一个 100K 下拉电阻、这种布置的目的是什么?

    我还希望 TSMR 引脚上的开关被加电读取、因此需要逻辑高电平和低电平。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    是的、是这样。 0.38V 的 TS 电压处于 TS 正常区域、该电压介于 TS COOL(典型值 0.6700V,上升)和 TS WARM(典型值 0.1850V,上升)之间。 按下按钮时、TS/MR 引脚被拉至 GND、使器件进入 TS HOT 区域、从而暂停充电。 TS 阈值电压可在 BQ25186 数据表的电气特性表中找到。

    在 EVM 上、电阻器 R3、R6 和 R7 形成一个分压器 、可通过调整电位器 (R7) 来评估 TS 功能。

    如果 MCU 需要检测按钮是否已被按下、一个选项是使用 INT 引脚以及 REG0x1 中的 WAKE1 和 WAKE2 标志来执行该操作。 当按下按钮的持续时间达到 tWAKE1、tWAKE2 或 tLPRESS 时、会在 INT 引脚上生成中断。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、Alec。

    因此、为了针对不使用热敏电阻的定制电路板解决该问题、需要设置寄存器来禁用热敏电阻功能。

    我是否应该简单地包含 EVM 的功能、即仅包含 100K 上拉/下拉对?

    我通过按下 PB 来使用运输模式功能和唤醒功能。

    由于电压电平不兼容、我似乎应该断开 TSMR 与向上的连接?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尽快回复、因为我的定制电路板将于明天制造。

    谢谢、
    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:

    我建议在 TS/MR 引脚与 GND 之间放置一个按钮和一个 10k 电阻器。 是的、采用这种配置时、通过 I2C 禁用 TS 功能。

    TS/MR 引脚有源 2.8V(典型值)电压钳位、因此我不建议上拉该引脚。 可使用按钮或通过 I2C 进入运输模式、唤醒中断和标志可用于通过软件检测按钮按压情况。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Alec