This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:TPS7A4501-SP 的机械尺寸和容差

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1560278/tps7a4501-sp-mechanical-dimensions-and-tollerance-of-tps7a4501-sp

器件型号:TPS7A4501-SP


工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我恳请申请获得 TPS7A4501-SP 元件的完整机械尺寸及其容差。 特别是、我希望获得有关芯片与外体(尺寸范围在 6.66mm 至 7.06mm 之间)以及引脚之间不对称性 (4.7mm) 的详细信息。

提前感谢您的帮助。 我期待着你的迅速回应。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marian、

    为了澄清您的要求、您是否有效地要求对我以红色突出显示的内容给予容忍?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marian、

    我将努力 查找并提供有关此参数的信息。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marian、

    参数的公差(每个单独)为+/- 0.2 mm

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想确认我正确理解了你的解释。 芯片尺寸为 4.7mm、外部封装尺寸为 7.06mm。这是否意味着每侧的间隙为 1.18mm、容差为±0.2mm?

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marian、

    要清晰的图片中的一切都是包的一部分。
    底部是散热器、而不是芯片。

    但是、您所谈论的测量值是正确的。

    谢谢、
    Daniel