This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923650:降压/升压电流

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1564404/tps923650-buck-boost-current-flow

部件号:TPS923650


工具/软件:

您好团队:

我将使用 TPS923650D1 以 0.1A LED 电流驱动 LCD 背光。

我有 12V 至 14V 的电压输入和 10.8V 至 13.2V 的 LED 正向电压。 所以我需要一个驱动器的降压/升压解决方案。

但我不明白电流在降压/升压连接中是如何流动的?  

首先是 VIN -> 电感器->二极管-> VOUT -> LED 阳极-> LED 阴极-> VIN ->?? -> GND

它是如何从 VIN 到 GND 的?

此致、

Vladislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladislav:

    感谢您联系我们! 请让我检查一下您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚