This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:如何增加软启动时间?

Guru**** 2613295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1559555/lm25037-how-could-i-increase-the-soft-start-time

器件型号:LM25037


工具/软件:

您好、

我设计了一款 12V 至 360V 推挽式转换器。 在第一次启动时、电路没有启动。 断续模式被激活并卡在其中。 我没有将电容器连接到 RES 引脚、因此 CBC 被禁用、这导致断续模式立即激活。 在测试中、我将 100nF 电容器焊接到 RES 引脚上。 这样、转换器启动并正常工作、但软启动时间非常短、如以下测量所示:

上述测量是在 DCM 运行模式下使用 100mA 负载进行的。
我的设计目标是实现至少 150ms 的软启动时间。
电路如下所示:

为了确定 C7 的大小、我使用了数据表中的公式 (10)。 如何增加软启动时间?
根据“snva44"文档“文档、我考虑在 SS 和 COMP 之间放置一个 PNP 晶体管。 但是、据我所知、在 LM25037 中、PWM 信号仅在 SS 电平达到 1V 后才会启动。 COMP 工作电压约为 1.2V。 这意味着当 SS 达到 1V 时、PNP 晶体管可能无法正常执行其功能。

我的另一个问题是:软启动时间是否取决于负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    公式 10 上的软启动时间是在软启动引脚 10 处测量的、而不是在转换器输出端测量、因此当输出负载较小时、输出电压可以比根据公式 10 确定的软启动时间快得多地达到其稳定电压。 在重负载下、Vout 上升时间将更长。 在轻负载条件下、您可以在输出端添加更多电容器来延长 Vout 上升时间。 但这将使重负载 Vour 上升更长。  

    您需要在 Vout 侧添加一些外部电路。 您可以提供完整的原理图、这样我就可以帮助您了解如何添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的帮助! 电路的次级侧如下图所示。

    一个有趣的细节是、我使用了同相型 II 补偿器。 也许这会使软启动的实现变得更加困难。 Vref 应该有一个斜升时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    变压器和相关电路在哪里?

    请提供 LM25037 的完整转换器电路。 您的单件电路对我来说不清楚如何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完整电路。  
    同时、我还注意到了一个问题:在较高负载下、电源会尝试启动、电压上升到大约 250V、然后再次下降。 占空比不断波动。
    有趣的是、如果我在关闭开关后等待足够长的时间、它会在之后毫无问题地开机。 但是、如果我将其关闭然后立即重新打开、它将无法启动。 对于较小的负载、即使在关断后也能立即启动。
    我通过 UVLO 引脚处理开/关开关、如原理图所示。
    原理图中显示的 BC857 当前未焊接在中。 与工程图相比、这已经是一个修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一种可能的方法是在次级侧添加以下电路。 C21 将灌入电流、以下拉连接到 LM25037 COMP 的 U12 集电极、使占空比增加得慢、然后输出电压上升会慢一些、从而有助于延长输出电压的软启动时间。

    面对快速重新上电故障的问题、会触发一些故障情况、包括 Current、VCC UVLO Off 以及 (Line) UV。 您需要检查所有故障情况、然后找出问题并加以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但很遗憾、我无法将这种方法应用于电流电路。 我必须建立一个全新的补偿网络。 但是、我可能会在新设计中省略同相 II 型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的